Feedback

Choose your language

Close

transportadores a vácuo piFLOW®

Focando na conformidade do grau alimentício da UE & dos EUA

Data 03/05/2016

Transportadores de alimentos e fármacos da PIAB se encaixam nas contas de ambos o EC Nº 1935/2004 e a FDA.

Taby, Suécia – Gama popular e de alta qualidade de transportadores de vácuo piFLOW® da Piab para as indústrias farmacêuticas e alimentícias – piFLOW®f, piFLOW®p e piFLOW®t, o transportador de comprimidos recentemente apresentado, – todos cumprem com as normas mais recentes e mais rigorosas, regulando os materiais que entram em contato com alimentos. Todos os componentes de plástico e de borracha usados nos transportadores são feitos de materiais que atendem os requisitos mais exigentes até o momento.

O equipamento em conformidade com as normas de segurança quanto aos materiais que entram em contato com alimentos ou qualquer coisa ingerida pelos seres humanos, por exemplo, medicamentos, é vital para a indústria alimentícia e farmacêutica. Os requisitos de segurança estabelecem exigências específicas sobre os compostos de borracha e plástico usados em selos, conexões, filtros e outras peças de equipamentos utilizados para o fabrico ou processamento de alimentos ou produtos farmacêuticos.

"A fim de assegurar conformidade, estamos usando as qualidades da borracha que atendem os regulamentos na Alemanha, que são os mais precisos e, portanto, representam o melhor padrão para borracha," explica Fredrik Thuman, Gerente de Desenvolvimento do Departamento de Manipulação de Materiais da Piab.

Recomendações pela American Food and Drug Administration (FDA) foram muitas vezes anteriormente citadas pelos fabricantes de equipamentos em relação aos materiais do padrão de "grau alimentício". No entanto, em muitos aspectos as regras da FDA foram impostas pela legislação europeia. A Normativa Geral da UE (EC) N° 1935/2004 aplica-se a todos os materiais em contato com alimentos, e disposições nacionais foram adotadas pelos Estados Membros, algumas mais detalhadas e precisas que as outras, como no caso da Alemanha e da borracha.

Sobre a Piab                                           

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos