Feedback

Choose your language

Close

PR Vaculex Barrel Handling

Erga barris ergonomicamente com manipuladores Vaculex®

Data 21/02/2018

O manipulador a vácuo ergonômico Vaculex® da PIAB ajuda a aumentar a produtividade da cervejaria e evita lesões.

Taby, Suécia – Um negócio em expansão, as micro cervejarias também são caracterizadas por trabalhos manuais pesados para um número de funcionários muitas vezes bastante limitado. É preciso dois para levantar e girar um barril e uma empilhadeira para empilhar barris prontos para entrega. O resultado – alto risco de lesões por esforços e investimentos caros em máquina.

Uma solução de manipulação do barril operada a vácuo pode mudar isso. Prometendo tornar cervejarias de todos os tamanhos mais produtivas e mais ergonomicamente amigáveis, o Vaculex® VL levantará, girará e empilhará barris pesados e grandes em um único movimento. Permite que partes do processo sejam realizadas por um membro da equipe e sem a necessidade de uma empilhadeira.

Adequado para manipulação de meio barril (50-60 litros), um Vaculex® VL ergonômico foi desenvolvido especificamente para a indústria de cervejarias. Alimentado por uma bomba de vácuo elétrica, o Vaculex® VL levantará qualquer barril permitindo que trabalhadores manobrem e transfiram estes com facilidade e sem medo de estiramentos ou lesões por esforços repetitivos. Ao permitir que os procedimentos sejam realizados em áreas de espaço restrito, a Piab oferece soluções únicas e flexíveis onde a altura do teto e áreas estreitas e confinadas com espaço de trabalho limitado disponíveis podem ser um problema. Os sistemas de trilhos de baixo perfil, monotrilhos e braços de fibra de carbono são exemplos de como a Piab fornece aos usuários respostas inovadoras para ambientes desafiadores.

Oferecendo um ambiente de trabalho ergonômico e seguro, o Vaculex® VL permite que as cervejarias operem com mais eficiência. Por exemplo, como barris são frequentemente envazados pela face inferior, eles precisam ser virados de cabeça para baixo, bem como levantados durante o processo e em seguida, erguidos para empilhamento. Com um peso até 75 kg por peça, este é um trabalho que lesiona as costas, mesmo para dois trabalhadores, mas é uma tarefa fácil para um elevador ergonômico Vaculex® operado por um colaborador da cervejaria.

Uma gama completa de peças sobressalentes e acessórios úteis - como um controle remoto, uma caixa de redução de ruído e um sistema de economia de energia para o desligamento automático da bomba durante a inatividade - combinada com suporte pós-venda excepcional e manutenção permite aos clientes ter certeza que eles estarão trabalhando com facilidade antes, durante e após a compra de uma solução de manipulador Vaculex®.

 

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. Em 2016, a Piab concluiu duas aquisições estrategicamente importantes, a Kenos e a Vaculex®. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos