Feedback

Choose your language

Close

dispositivo de transporte de vácuo da série C da Piab

Ampliando a vida útil do seu dispositivo de transporte de vácuo da série C da Piab

Data 25/03/2013

Atualização simples

A Piab, líder em termos de fornecimento de tecnologia de vácuo industrial, apresenta um kit de atualização para seus dispositivos de transporte de vácuo da Série C.

Essa é uma atualização direta devido a uma interface padrão entre o dispositivo de transporte da Série C e o novo dispositivo de transporte piFLOW®p. A atualização consiste de uma nova bomba de vácuo alimentada pelo COAX® intitulada piPREMIUM, juntamente com uma tampa, um tanque de choque e uma válvula de controle. A atualização simplesmente se encaixa ao dispositivo existente de transporte da Série C sem necessidade de nenhuma ferramenta.

Os usuários se beneficiam com o que há de mais recente em termos de tecnologia de vácuo proveniente do design eficiente do COAX® que economiza nos custos com energia de ar comprimido. O ambiente de trabalho é aprimorado com um nível de ruído inferior proveniente de um silenciador integrado. O tempo de atividade cresce com um design de manutenção simplificada com menos peças internas e um ponto de conexão. Seus aspectos de higiene proporcionam a fácil desmontagem de peças e a limpeza. Além de todas as novas vantagens técnicas que serão adquiridas com a atualização – todos os outros componentes ainda podem ser utilizados, o que é benéfico tanto economicamente quanto ambientalmente.

Com pouco investimento, o dispositivo de transporte será capaz de atender às exigências futuras por meio do acréscimo da uma capacidade extra à nova bomba modular piPREMIUM.

Sobre a Piab 

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook,

Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos