Feedback

Choose your language

Close

piCLASSIC

A piCLASSIC oferece até 40% mais eficiência energética do que as bombas de vácuo rotativas

Data 16/05/2011

A piCLASSIC é uma evolução da série de bombas de vácuo da Piab desenvolvidas com a tecnologia COAX®. Adequada para ser utilizada em um grande número de aplicações com grandes capacidades, a despeito de seu pequeno tamanho e baixo peso, a piCLASSIC foi projetada para oferecer maior eficiência do que as bombas de vácuo anteriores de mesmo tamanho.

Com alto volume inicial de fluxo de vácuo, dispensa a necessidade de tanques e válvulas de vácuo dispendiosos, que são normalmente necessários na construção de máquinas para alcançar altas velocidades, utilizando bombas de vácuo rotativas. Tendo ar comprimido como fonte de energia, a piCLASSIC é fácil de ligar e desligar, sendo assim ideal para operações que necessitam de vácuo intermitente, um grande redutor de consumo de energia.

"Focando nas vantagens da tecnologia COAX® sobre os ejetores multi-etapas tradicionais, a piCLASSIC está disponível com capacidade de geração de fluxo de vácuo 70% maior do que projetos anteriores", disse Jan Schieche, Gerente Global de Produto da Piab para Bombas e Acessórios.

A piCLASSIC tem 3 opções especiais a escolher para utilizar capacidade e performance otimizadas em aplicações específicas:

  • Xi - Melhor fluxo de vácuo, com uma eficiência de vácuo final de cerca de 95% em altos níveis de vácuo. Adequado para aplicações não porosas, quando um alto nível de vácuo é necessário.
  • Si - Grandes fluxos de vácuo a baixos e médios níveis de vácuo. Recomendado para aplicações onde vazamento é um fator significante, tais como na indústria de embalagens e onde são necessários ejetores com grande fluxo para realizar de forma confiável sujeição, levantamento e deslocamento.
  • Pi - Baixa pressão de alimentação de ar comprimido de 3,14bar.  Adequado para plantas de produção com baixa ou mesmo flutuante pressão de linha de ar comprimido. Pode ainda existirem outros componentes pneumáticos nas máquinas que são sensíveis a altas pressões de ar comprimido.

A piCLASSIC apresenta um baixo peso e um novo projeto modular que permite que o usuário modifique facilmente a performance da bomba, adicionando cartuchos (até 6). A piCLASSIC tem inúmeras características que podem ser percebidas com enormes vantagens sobre as bombas de vácuo rotativas tradicionais, tais como: pode ser instalada próxima ao ponto onde o vácuo é necessário, reduzindo assim o consumo de energia ainda mais. Possui poucas partes móveis, não tendo virtualmente desta forma custos de manutenção, reparos e parada de máquina. É facilmente desmontável para limpeza.

A piCLASSIC está também disponível com função de economia de energia para sistemas selados.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab desenvolve soluções inovadoras de vácuo que melhoram a eficiência energética, a produtividade e o ambiente de trabalho dos usuários de vácuo através do mundo. Como um parceiro confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios para vácuo, ventosas e transportadores a vácuo de pós e grãos para uma variedade de processos de manipulação automática de materiais e automação de fábrica. A Piab utiliza COAX®, uma nova dimensão em tecnologia de vácuo, em muito de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes energeticamente e mais confiáveis do que os ejetores convencionais, e podem ser integrados diretamente à máquina. Isso permite a concepção de um projeto de sistema de vácuo flexível e modular. A Piab é uma organização mundial com subsidiárias e distribuidores em mais de 50 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing e Comunicação.
Tel.: +46 (0) 8 630 2574
E-mail:  hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos