Feedback

Choose your language

Close

Comprimidos Farmacêuticos

Como posso transportar comprimidos da forma mais gentil possível?

Data 30/03/2016

Esse foi um dos questionamentos que fizemos a nós mesmos, há um tempo atrás. Temos tentado e tentado e avaliado e tentando novamente e assim por diante.

Finalmente, chegamos à uma conclusão. Não estávamos satisfeitos em fornecer modificações de nossos equipamentos de transporte padrão, então tomamos a decisão de desenvolver equipamentos de transporte dedicados à manipulação automática de comprimidos. Como resultado, o primeiro transportador de comprimidos dedicado do mundo está agora pronto para a manipulação de comprimidos frágeis em ambientes industriais automatizados, onde pode substituir tanto equipamentos padrão ou procedimentos manuais trabalhosos.

Como sabem, comprimidos farmacêuticos frágeis e valiosos são notoriamente difíceis de manipular em fábricas de processamento. Facilmente rachados, os comprimidos devem ser tratados com extremo cuidado para manter resíduos a um mínimo. Percebemos que havia três características principais que foram os pontos chaves para o sucesso que nós projetamos: ter uma velocidade baixa e controlada ao transportar os comprimidos, possuir uma entrada flexível no transportador, e claro, eliminar quaisquer arestas afiadas no tubo de transporte. A etapa de desenvolvimento levou algum tempo, mas claramente valeu a pena! Cerca de um mês atrás, lançamos o transportador e foi ótimo ver o resultado. Acabamos não apenas com um transportador novo, mas também com uma unidade que chamamos de piGENTLE®. Esta unidade se certifica de que podemos mover os comprimidos em uma velocidade lenta e constante para minimizar a quebra. O nível de tecnologia nesta "caixa preta" resultou em ainda outra patente para nós – a qual esperamos ser aprovada em breve.

Sabemos que este é um grande passo para todos nós, então vamos trabalhar juntos para garantir que você se sinta tão confiante quanto nós com esta tecnologia. Cadastre-se hoje, e entraremos em contato e forneceremos mais informações. Podemos também realizar um experimento nas nossas instalações de teste, a fim de mostrar o nosso desempenho, ou podemos fazer um teste em sua fábrica.

Cadastre-se aqui e em breve entraremos em contato!

Tomas Dahl
Strategic Sales OEM
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos