Piab in the Automotive industry

Automotive

In the automotive industry it is included all those companies and activities involved in the manufacture of motor vehicles, including most components, such as engines, bodies and plastic parts. The industry's principal products are passenger automobiles and light trucks, including pickups, vans, and sport utility vehicles. The focus is productivity, energy saving, high speed with no compromise on safety and connectivity. Piab's solutions for highly automated production lines in the automotive industry are found in the press shop, body shop and final assembly. Piab also has special products for manual handling devices and for automotive sub-supplier industries, such as tailored-welded blanks, glass, tires and plastic interior/exterior parts.

Evacuação e preenchimento de líquidos
Evacuação e preenchimento de líquidos

Na montagem final de certas máquinas/produtos como carros e refrigeradores, os sistemas de fluido são preenchidos antes de a máquina/produto deixar a fábrica. Para acelerar o processo de...

Evacuação de moldes
Evacuação de moldes

O vácuo é aplicado em cavidades de molde para dar aos produtos moldados uma definição melhor. Vantagens com a Piab Nenhuma manutenção necessária nas bombas de vácuo Piab. Baixo nível de ruído Fácil…

Teste de vazamento
Teste de vazamento

Muitas peças e sistemas devem ser estanques para operar corretamente. O vácuo é um método bastante comum de realizar testes de vazamento. Quando o vácuo é aplicado, qualquer vazamento é detectado p…

Formação de vácuo
Formação de vácuo

Durante a formação de vácuo (formação térmica), a pressão atmosférica ambiente é usada apara formar/pressionar as placas de plástico pré-aquecidas em um molde. O ar é evacuado rapidamente do molde.…

auto racking teaser
Estaleiramento automático

Para estaleirar automaticamente painéis de metal estampados ou outras peças grandes. Os painéis são carregados nos estaleiros de envio para que possam ser movidos para ao próximo processo na linha.…

teaser Destacking layers of sheet new
Desempilhamento de camadas de chapas

O Blank Destacker foi desenvolvido especificamente para alimentar chapas brutas para linhas totalmente automáticas. Chapas brutas de metal (magnético ou não magnético), plástico, madeira ou papelão…

Elevador ergonômico
Elevador ergonômico

A redução de lesões e o aumento da produtividade são muitas vezes alcançados com a ajuda de dispositivos de elevação ergonômicos. Esse tipo de equipamento permite que um ou dois operadores levantem…

Manuseio de painel solar/vidro
Manuseio de painel solar/vidro

O vidro solar e os módulos são manuseados e fixados por vácuo durante todo o processo de fabricação. O objeto fino, frágil e com superfície sensível é manuseado sob grandes acelerações e tempos de.…

Montagem de carrocerias de metal
Montagem de carrocerias de metal

Na montagem de carrocerias, robôs são usados para soldar, além do manuseio de materiais. Em uma célula de montagem com robôs, na qual, por exemplo, são produzidas portas de carro, pelo menos alguns…

teaser Metal stamping and press transfer
Estampagem de metal e transferência entre prensas

O metal em chapa é transportado através de uma série de prensas e formado em um painel. Os painéis escorregadios devido ao óleo, as áreas de retenção pequenas e a alta velocidade na prensa tornam a…

Estampagem de metal/montagem de peças
Estampagem de metal/montagem de peças

Processo de montagem para peças estampadas. Robôs são usados para soldar as peças umas nas outras e para manusear o material. Em uma célula de robôs, pelo menos alguns robôs usam vácuo em operações…

teaser Tailored blanks of sheet
Chapas brutas sob medida

A junção de materiais de metal de diferentes espessuras, resistências ou tipos de revestimento produz uma "chapa bruta sob medida" pronta para a estampagem. As chapas brutas sob medida são de...

Manuseio/formação de pneu e borracha
Manuseio/formação de pneu e borracha

Os fabricantes de pneu e borracha usam vácuo para aplicações de formação e manuseio de materiais. O processo de moldar pneus inclui um assistente de vácuo que ajuda a formação da borracha dentro de…

Acessório a vácuo para fixação de montagem
Acessório a vácuo para fixação de montagem

Em diversas indústrias, existem acessórios de fixação nos lugares onde ventosas são usadas para reter peças durante a montagem, a formação, o corte ou outra operação de usinagem. Em muitos casos, o…

Piab AB © 2018 Informação legal

Siga-nos

Contate-nos