Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Załoga Piab Chiny

Piab świętuje 10-lecie obecności na rynku w Chinach

Data 31.03.2016

Piab na rynku chińskim celuje wysoko – prognozowany jest wzrost sprzedaży o prawie 30%

Taby, Szwecja - W 2016 roku będziemy obchodzić swoje 10-lecie obecności na rynku chińskim. W ciągu ostatniej dekady liczba pracowników w siedzibie firmy Piab w Szanghaju wzrosła pięciokrotnie - od 4 do 20 osób. Biorąc pod uwagę, że przychody w ciągu tego samego okresu wzrosły około 15 razy, nie jest to zaskakujące.

"Przy rocznej stopie wzrostu (CAGR) w ciągu ostatnich kilku lat na poziomie około 30%, nasze przychody ze sprzedaży w Chinach stanowią 10 procent globalnej sprzedaży Piab. Chiny dla firmy Piab są jednym z najszybciej rozwijających się rynków w regionie Azji/Pacyfiku, a chiński klimat przemysłowy również zmienia się bardzo szybko, tworząc dla nas nowe możliwości", komentuje Benson Lim, Dyrektor Regionalny Azja.

Benson Lim widzi w Chinach w segmencie automatyki, pakowaniu i zrobotyzowanym przenoszeniu ogromny potencjał dla stosowania produktów Piab. "Ze względu na rosnące koszty pracy jest duża presja ze strony producentów na automatyzację procesów produkcyjnych i optymalizację ich wydajności poprzez zwiększenie zastosowania robotyki. Rynek pracy zmienia się szybko a wynagrodzenia stale rosną", mówi Benson Lim.

Przemysł motoryzacyjny jest bardzo aktywny i oczekuje w najbliższej przyszłości dużych inwestycji. Populacja Chin rośnie a stosunkowo zamożni mieszkańcy z klasy średniej kupują coraz więcej samochodów. Będą oni również potrzebowali więcej leków.

"Przewiduje się rozwinięcie przemysłu farmaceutycznego, a więc także wymagań dotyczących bezpiecznego przenoszenia materiałów w zakładach produkcyjnych. Dobra Praktyka Wytwarzania (Good Manufacturing Practice - GMP) jest obecnie punkt skupienia dla wielu producentów, nie tylko w przemyśle farmaceutycznym, ale także w przemyśle spożywczym co zapewnia doskonałe możliwości dla urządzeń transportowych Piab", kontynuuje Lim.

Oferując najnowocześniejsze rozwiązania dla wszystkich tych branż oraz opierając się na bardzo udanej pierwszej dekadzie, Piab jest szczególnie dobrze przygotowany do dalszego wzmocnienia swojej pozycji na rynku chińskim.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 70 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami