Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Eżektor próżniowy piCOMPACT®23 z IO-Link

Inteligentny IO-Link zapewnia łączność w inteligentnych fabrykach

Data 29.06.2016

Eżektor próżniowy piCOMPACT®23 dostępny jest teraz z IO-Link dla zapewnienia inteligentnej komunikacji.

Taby, Sweden – Wejście na rynek komunikacji inteligentnych czujników i elementów wykonawczych; Piab ma zaszczyt przedstawić możliwość podołączenia standardowej technologii wejścia/wyjścia (IO) do platformy "wszystko-w-jednym" eżektorów próżniowych klasy premium Piab piCOMPACT®23. Oferowane jako opcjonalna, dodatkowa funkcja IO-Link jest ogólną technologią komunikacyjną, która może być używana z każdego rodzajem magistrali komunikacyjnej, dzięki czemu użytkownik może w fabryce łatwo łączyć ze sobą różne systemy.

Technologia IO-Link jest oparta na 3-przewodowym i jest pierwszy na świecie standardem (IEC 61131-9) dwupunktowej komunikacji dla czujników i elementów wykonawczych. Jedną z głównych korzyści jest łatwość wykonywania połączeń. Stworzony w Niemczech jest coraz popularniejszy w innych częściach świata, zwłaszcza w USA.

"IO-Link nie jest przeznaczony wyłącznie dla Piab i to jest właściwie cały sens użycia ogólnej standardowej technologii IO. To właśnie dlatego, że ma charakter ogólny i niezależny od magistrali oraz że może on być stosowany jako brama do innych magistral systemowych wykorzystywanych w różnych częściach świata, albo w pewnych segmentach rynku", mówi Joseph Karbassi, Wiceprezes Działu Automatyki Piab.

W każdym razie, Piab oferuje unikalne i bardzo łatwe do nauczenia oprogramowanie narzędziowe do IO-Link. Urządzenia korzystające z IO-Link powinny mieć swój własny opis wejścia-wyjścia (IODDs) umożliwiający konfigurację przez operatorów. Aby pomóc klientom w pełni korzystać z nowej funkcji IO-Link, firma Piab skupiła się na stworzeniu IODD dla piCOMPACT®23, który jest zarówno intuicyjny i bardzo łatwy do zrozumienia oraz zastosowania.

Początkowo przeznaczony do umieszczenia w piCOMPACT®23, IO-Link będzie oferowany jako opcja również w innych sterowanych elektronicznie produktach Piab. IODD wraz z innymi informacjami dla użytkownika, można pobrać ze strony internetowej firmy.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab jest światową organizacją z oddziałami i dystrybutorami w prawie 70 krajach. Centrala znajduje się w Szwecji.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami