Feedback

언어 선택

닫기

파이콤팩트(piCOMPACT®) 진공이젝터

파이콤팩트(piCOMPACT®) 올인원 이젝터로 설치 비용을 절감

배경

제약산업 포장을 전문으로 하는 글로벌 기업은 보다 콤팩트한 설비를 찾고 있었습니다. 이 설비는 앰플 핸들링에 필요합니다. 이전 조립에는 싱글 스테이지 이젝터, 진공스위치 및 온/오프 밸브를 개별적으로 사용했습니다. 이로 인해 회사는 설치하는 데 많은 노력을 기울였습니다.

솔루션

파이아브(Piab)는 하나의 표준 구성품인 올인원 진공이젝터 파이콤팩트10X(piCOMPACT®10X)을 고객에게 제안하였습니다. 파이콤팩트(piCOMPACT®) 진공이젝터는 고객이 필요로 하는 모든 개별 구성 요소를 하나의 장치에 결합한 제품입니다. 이는 설치 공간이 작을 뿐만 아니라 장치가 소형화되고 흡입 및 배기 시간이 빨라짐을 의미합니다. 하나의 연결 케이블만을 필요로 합니다.

결과

파이콤팩트(piCOMPACT®) 진공이젝터로 교체함으로써 고객은 설치에 대한 수고를 줄여서 시간을 절약할 수 있었습니다. 게다가, 설치 실수의 위험도 줄였습니다. 또 다른 장점은 제공하는 모든 지원을 하나의 공급자에게 받을 수 있다는 것입니다.


관련 제품

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의