If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

언어 선택

닫기

TNT 익스프레스에서의 베큐렉스(Vaculex) TP

TNT 익스프레스의 소화물 핸들링

배경

TNT 익스프레스는 세계 최대의 빠른 배달 회사 중 하나이며 2016년 5월부터 페덱스(FedEx)에 합병되었습니다. 매일 TNT 익스프레스는 문서와 소화물에서부터 화물운송에 이르기까지 약 1백만 개의 위탁화물을 제공합니다. 이 회사는 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양 및 미주 지역에서 도로 및 항공 운송 서비스를 제공합니다.

TNT는 병가 및 재활 비용과 함께 수동 핸들링으로 인한 부상으로 인한 문제가 있었습니다. 전 세계 보건안전 프로그램의 일환으로 리프팅하는 동안 속도와 생산성을 유지하거나 증가시키는 것들을 찾는 것이었습니다.

리프팅 보조 장치는 소화물의 75% 이상을 핸들링 할 수 있어야 합니다. 이 솔루션은 사용자 친화적이어야 하며 왼손잡이와 오른손잡이 모두에게 적용할 수 있어야 했습니다.

솔루션

속도와 생산성을 높이기 위해 TNT 익스프레스에 몇 개의 베큐렉스(Vaculex®) TP가 설치되었습니다. 

결과

TNT에서 베큐렉스(Vaculex®) TP를 여러 개 설치한 후 부상이 최소화되었습니다. 진공튜브는 크기나 모양에 관계없이 소화물을 가볍게 다루기가 쉽기 때문에 속도와 생산성을 유지하거나 증가시킵니다. 베큐렉스(Vaculex®) TP는 99%의 소화물을 쉽게 핸들링 할 수 있음이 입증되었습니다.

Thomas Engman, 운용매니저, TNT, 스웨덴: “베큐렉스(Vaculex®)는 생산성이 감소하지 않는 유일한 리프팅시스템이었습니다. 협조가 잘 이루어졌고 이 후에 우리는 기대했던 것보다 훨씬 잘 작동하고 있음을 확인할 수 있었습니다. TP는 매우 조작하기 쉽고 초보자에게도 짧은 지시만 필요합니다. TP의 인체공학적인 이점은 병가와 인력 감축으로 인한 경제적 혜택을 포함하며, 이는 재활 서비스 비용을 낮추므로 자격을 갖춘 직원을 유치하고 유지하기가 더 쉬워집니다.“

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의