Feedback

언어 선택

닫기

안전한 유리판 핸들링

유리판의 안전한 핸들링을 위한 보다 더 유연한 솔루션

배경

유리판을 생산하는 대형 폴란드 회사는 막힘으로 인한 빈번한 이젝터 교체 및진공 패드의 열악한 내구성과 관련된 생산 비용을 줄이는 해결 방안을 찾고 있었습니다. 새로운 시스템은 안전해야 하며 또한 전원 스위치를 끄거나 고장난 후 적어도 최소 5분 동안 유리판을 단단히 홀딩을 하고 있어야 했습니다.

해결 방안

초대형 플랫 타입 진공 패드 XLF200과 진공파기 체크 밸브가 장착되어 있는 파이아브(Piab)의 P3010 진공 펌프를 제안했습니다. 펌프의 역류 방지 밸브(Non-return valves)는 전원을 끄더라도 시스템을 진공 상태로 유지합니다. 또한 펌프에 필터를 사용하므로 시스템의 고장률을 크게 줄일 수 있습니다.

결과

파이아브(Piab)의 진공 펌프를 사용하면 펌프 막힘 발생시 코악스(COAX®) 진공 카트리지)를 신속하게 교체할 수 있습니다. 이 새로운 솔루션은 스페어 부품 비용을 크게 절감합니다. 또한 XLF 진공 패드는 오래된 진공 패드보다 수명이 길고, 이중으로 된 립은 그립퍼의 안전한 작동을 보장합니다.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의