Feedback

언어 선택

닫기

Berendsen에서의 베큐렉스(Vaculex) TL

Berendsen의 향상된 세탁 서비스

배경

Berendsen은 덴마크, 스웨덴 및 노르웨이의 세탁서비스 시장의 선두 주자입니다. Berendsen은 또한 네덜란드에서 선도적인 입지를 가지고 있으며 독일 병원 및 양로원 시장에서 확고한 위치를 차지하고 있습니다. Berendsen은 영국을 대표하는 지원서비스 공급자인 Davis Service Group Plc의 자회사입니다.

최대 35 kg (77.8 lb)의 세탁물 자루를 분류. 무릎 아래부터 어깨 위로의 잦은 리프팅.

Berendsen은 다음과 같은 문제점을 안고 있었습니다:
작업자는 무거운 자루를 들어 올리기가 어려웠으며 반복적인 피로 상해의 부상을 입었습니다. 또한, 세탁 자루 내에 은폐된 이물질, 예를 들면 칼, 면도날 및 바늘 등에 의해 다양한 유형의 상해가 야기 되었습니다. 또한 체액으로 오염된 다른 물질은 접촉을 통해 건강에 해로울 수 있습니다.

솔루션

베큐렉스(Vaculex®) TL은 작업자의 세탁과정을 돕기 위하여 설치되었습니다.

 

결과

1999년 첫 번째 베큐렉스(Vaculex®) TL을 스웨덴 Berendsen에 설치하였고, 지금은 스웨덴, 노르웨이 및 네덜란드에 베큐렉스(Vaculex®) TL을 설치하였습니다. 베큐렉스(Vaculex®) TL으로 작업자는 자루에서 세탁물을 꺼내지 않고 로프에서 매달려 있는 자루를 쉽게 비울 수 있습니다. 확연한 이점들: 반복적인 피로상해와 베이는 부상의 위험 최소화, 감염 위험 감소, 높은 생산성, 낮은 서비스 비용, 에너지 소비가 적고 사용자 친화적입니다.

Magnus Arnedal, 스웨덴 Berendsen의 운영매니저: "Berendsen은 다양한 결과를 얻기 위해 세탁자루 핸들링을 위해 다양한 리프팅 보조 장치를 사용하여 보았습니다. 베큐렉스(Vaculex®) TL은 직원이 자발적으로 사용하는 최고의 리프팅 보조장치이며 가장 우수한 성적을 얻었습니다. 2년 동안 리프팅 시스템을 사용한 후 우리는 매우 만족하였으며 베큐렉스(Vaculex®) TL을 권장합니다".

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의