Feedback

언어 선택

닫기

Draper Tools

Draper Tools은 작업자의 부상 위험을 줄였습니다

배경

Draper Tools Limited는 Hampshire (UK)에 위치하며 수공구들을 산업에 공급하는 가족경영 회사입니다. 50만 평방피트가 넘는 3개의 현지 창고를 가지고 있습니다. 자동차, DIY, 원예, 건설, 엔지니어링 및 취미, 여가 및 기타 공구 라인을 포함한 모든 주요 공구 범주에서 제품을 공급합니다.

챈들러(Chandlers)의 창고에는 포드(Ford) 컨테이너가 정기적으로 적재화물로 도착합니다. 이전에 하역 작업은 5명의 작업자가 수동으로 수행했습니다. 수동 작업은 무겁고 즐겁지 않은 상황을 초래하였습니다. 작업자들은 염좌로 고생하였고 오랫동안 일을 할 수가 없었습니다.

상황

하역 작업: 팔레트 위에서 수동 리프팅
작업자 수: 5 명
작업자 상황: 나쁜 인체공학적 자세 및 시간 소모적인 작업으로 인해 작업자의 불만족과 높은 비용 발생

솔루션

베큐렉스(Vaculex®) ParceLift가 수동 하역을 돕기 위해 Caljan 다단식신축컨베이어에 설치되었습니다. 팔레타이징을 위해 베큐렉스(Vaculex®) TP가 설치되었습니다.

결과

새로운 언로딩 핸들링: Caljan 접이식 벨트 컨베이어 위에 베큐렉스(Vaculex®) ParceLift 장착되어 수동 언로딩 지원. 베큐렉스(Vaculex®) TP에 의한 팔레타이징 지원. 
작업자 수: 3 명
작업자 상황: 매력적인 근무지에서 매우 행복한 작업자. 

 

고객은 병가률과 직원 이탈률이 감소됬다고 보고합니다. 작업자는 지금 그들의 업무가 아주 매력적임을 발견하고 그들의 위치에서 계속적으로 머무르게 됩니다. 보통 체격을 가진 모든 남성과 여성은 이제 이러한 위치에서 일을 할 수가 있습니다. 고통받는 사람들을 새로운 직책으로 이전할 필요가 없습니다. 5명 중 3명으로 필요한 작업자가 적어집니다. 작업자는 행복하고 허리 염좌의 고통도 더 이상 없습니다.

Keith McLean, 물류창고 매니저 & Ian Lancaster, 물류센터 매니저, Draper Tools: “솔루션을 본 후 결정은 쉽게 이루어졌습니다. 우리의 가장 중요한 고려사항은 속도보다는 인체공학적 문제였습니다. 또한 우리는 컨테이너를 내리기 위해 더 적은 인원을 사용하고 있기 때문에 확실히 재정적인 이익이 있습니다.”

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의