Feedback

언어 선택

닫기

Filneapack - 파이아브(Piab) 소비재 산업

스페인 식품 산업 제조업체의 시장 점유율 확대

배경

Filneapack은 식품 산업 최종 사용자를 위한 독창적인 솔루션을 제조합니다. 이 회사는 200-1500 그램의 무게를 지닌 비닐 팩을 핸들링할 수 있는 기계를 설계하려고 했습니다. 이 기계는 기존 비닐 팩 핸들링 시스템에 완벽하게 통합되어야 했습니다.

해결 방안

이 회사는 코악스(COAX®) 카트리지를 기존 시스템에서 쉽게 통합하여 분산형 진공 솔루션을 설계했습니다. 코악스(COAX®) 카트리지는 사용 시점에 직접 배치된 다단 노즐 진공 이젝터를 사용하여 포장물에 대한 강력한 그립을 제공하고 형식 변경으로 인한 가동 중지 시간을 최소화합니다.

결과

이 기계의 유연한 설계로 Fileneapack의 시장 점유율은 넓어져 다양한 산업 분야에 적용될 수있는 다양하고 수정 가능한 기계가 탄생했습니다. 또한 콤팩트 시스템은 설치 면적을 줄이고 유지 보수 비용을 줄이며 생산성을 향상시킵니다.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의