Feedback

언어 선택

닫기

SAS 카고의 베큐렉스(Vaculex) TP

주요 항공화물 캐리어에서의 향상된 항공화물 핸들링

배경

SAS 화물은 모든 스칸디나비아 지역을 커버하는 700 개 이상의 항공편에 대한 화물량을 제공하며 스칸디나비아 지역에서 출발 또는 도착하는 주요 항공화물운송 업체입니다. SAS 화물의 핸들링 작업은 스피릿(Spirit) 항공화물 핸들링(Air Cargo Handling)이라는 독립적인 회사가 되었습니다. 스피릿(Spirit)은 스칸디나비아 최대 항공화물 핸들링 회사입니다.

SAS 화물/스피릿(Spirit)은 잦은 무거운 리프트가 비용이 많이 든다는 사실을 강조하였습니다. 화물 핸들링 작업은 종종 병가, 보상 청구 및 기타 문제를 야기시킵니다. SAS 항공화물/스피릿(Spirit) 항공화물은 상해의 위험을 최소화하고 동시에 생산성을 향상시킬 수 있는 리프팅 보조 장치를 찾았습니다.

해결 방안

SAS 항공화물/스피릿(Spirit) 항공화물을 수동으로 적재하거나 하역하는 작업장에는 베큐렉스(Vaculex®) TP가 장착되었습니다.

결과

베큐렉스(Vaculex®) TP는 소화물을 가볍고 핸들링하기 쉽게 만들어 주며, 빠른 작업 속도와 결합하여 무거운 짐을 당하거나 부상을 입을 위험이 매우 적습니다.

베큐렉스(Vaculex®) TP는 화물의 90% 이상을 45 kg/100 lbs 까지 쉽게 핸들링할 수 있음을 입증하였습니다.

Karl-Åke Libell, 창고 매니저, 스피릿(Spirit) 항공화물, 스톡홀롬, 스웨덴: “우리는 오랫동안 수동 핸들링을 위한 리프팅 보조 장치를 찾으려고 노력했습니다. 우리는 여러 가지 다른 유형의 장비를 시험해 보았으나 실패하였습니다. 베큐렉스(Vaculex®)는 항공화물 핸들링을 위해 실제로 작동하는 시스템을 제공하였습니다. 테스트 프로젝트에서 설치 및 시운전에 이르기까지 베큐렉스(Vaculex®)와의 협력은 매우 성공적이었습니다. 베큐렉스(Vaculex®) TP는 우리 작업에 아주 잘 작동합니다. 리프터는 사용법을 배우기가 매우 쉬우며 작업은 매우 빠르고 유연합니다. 가장 인상 깊었던 점은 모든 인력이 훈련 및 소개하기도 전에 자발적으로 사용하기 시작한다는 점입니다. 베큐렉스(Vaculex®)를 다른 항공화물 회사에 추천합니다.”

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의