Piab’s hybrid bag gripper increased productivity by 33% 2020-02-05 Sapho can now palletize 9 bags per minute instead of 6 with the old system and the process runs smoothly without damaging the road salt bags.
piLIFT®SMART is helping Armatec’s employees to lift 1-2 tons each day – without hurting their backs… 2020-01-13 With Piab's piLIFT®SMART there is no need for Armatec’s staff to jump inside deep boxes to empty them.
히드로(Heathrow) 공항은 효율성을 높이고 부상을 줄였습니다 2018-04-16 베큐렉스(Vaculex®) 진공리프팅 솔루션을 사용하여 효율적인 작업, 피로상해 및 작업일 수를 크게 줄였습니다.
TNT 익스프레스의 소화물 핸들링 2018-04-16 TNT에서 베큐렉스(Vaculex®) TP를 여러 개 설치한 후 부상이 최소화되었습니다. 베큐렉스(Vaculex®) TP는 99%의 소화물을 쉽게 핸들링 할 수 있음이 입증되었습니다.
주요 항공화물 캐리어에서의 향상된 항공화물 핸들링 2018-04-16 SAS 화물 – 베큐렉스(Vaculex®) TP는 화물의 90% 이상을 45 kg/100 lbs 까지 쉽게 핸들링 할 수 있음이 입증되었습니다.
Berendsen의 향상된 세탁 서비스 2018-04-16 반복적인 피로 및 절단 부상 위험을 최소화하고 감염위험 감소, 높은 생산성, 서비스 비용이 매우 적으며 에너지 소비가 매우 적습니다.
Halifax 국제공항 안의 Air Canada에서 수하물 핸들링의 안전성이 향상되었고 부상의 위험이 감소되었습니다 2018-04-16 Halifax 국제공항 (YHZ)의 에어 캐나다는 베큐렉스(Vaculex®) BaggageLift를 사용하여 수하물 핸들링에 대한 안전성을 향상시켰고 작업자의 부상에 대한 위험을 감소시켰습니다.
물류 운영자가 인체공학을 향상시키고 재정적 이익을 달성했습니다 2018-04-16 PostNord 물류 운영자는 베큐렉스(Vaculex®) ParceLift를 사용하면서 컨테이너를 하역할 때 무거운 짐을 들고 하는 거의 모든 수동 리프팅을 피할 수 있습니다.
Münster Osnabrück 공항은 효율성을 높이고 부상을 줄였습니다 2018-04-16 베큐렉스(Vaculex®) 솔루션을 통해 직원들은 신체에 위험한 부담을 주지 않고 수하물을 쉽고 빠르게 적재할 수 있습니다.
공항 수하물 핸들링에서 고효율성 2018-04-16 Göteborg Landvetter 공항을 소유하고 있는 스웨덴의 Swedavia는 이제 스웨덴의 모든 공항에 수하물 핸들링을 위한 베큐렉스(Vaculex®) 리프팅 솔루션을 갖추고 있습니다.
Draper Tools은 작업자의 부상 위험을 줄였습니다 2018-04-16 작업자는 이제 자신의 임무가 매우 매력적임을 찾게 되고 그들의 위치에 계속 머무르게 됩니다. 보통 체격을 지닌 모든 사람, 남자 및 여자들은 이제 이러한 일에서 일할 수 있습니다.
Jysk 유통센터의 앞서가는 작업환경 2018-02-16 Jysk는 현재 작업환경을 개선하고 생산성을 향상시키기 위해 디팔레타이징 및 주문 피킹에 베큐렉스(Vaculex®) 솔루션을 사용합니다.
유리판의 안전한 핸들링을 위한 보다 더 유연한 솔루션 2017-10-23 파이아브(Piab)의 진공 펌프를 사용하면 펌프 막힘 발생시 코악스(COAX®) 진공 카트리지를 신속하게 교체할 수 있습니다.
파이아브(Piab)의 키노스(Kenos®) 폼 그리퍼의 달콤한 성공 2017-09-21 하나의 키노스(Kenos®) 그리퍼가 크기와 무게가 다른 여러 박스를 들어 올림으로써 팔레타이징 효율이 두 배가 됩니다.
Future proof conveying system for handling different types of tablets in a gentle but efficient way 2017-06-27 We observed during the tests that piFLOW®t with piGENTLE™ gave outstanding results.
Friction cups increase production by 33% 2017-05-19 The Piab DCF friction cups released the parts much faster as compared to the competitive cups allowing to increase the press speed going from 10 SPM to 13 SPM.
파이콤팩트(piCOMPACT®) 올인원 이젝터로 설치 비용을 절감 2017-05-05 파이콤팩트(piCOMPACT®) 진공이젝터로 교체함으로써 고객은 설치 수고를 줄여서 시간을 절약할 수 있었습니다.
오염 문제에 대한 분리형 컨베이어 시스템 2017-04-26 파이아브(Piab)의 진공 컨베이어 파이플로우에프(piFLOW®f)를 사용하면 알레르기 생성물에 대한 노출이 최소화되고 세척 과정이 현저하게 줄어 듭니다.
큰 자동차 제조 업체가 매월 1,500 유로를 절약합니다 2017-04-25 After one month of testing Piab's solution, the measured air consumption of the tool has decreased to 25 l/min. thanks to the energy savings with COAX® technology and Vacustat (a pneumatic air-saving …
유연한 로봇 솔루션으로 생산 시간을 20% 단축 2017-04-20 브이지에스 3010 (VGS ™ 3010) 그립퍼 시스템의 설치로 인하여, 프로마텍(Promatech)은 생산 시간 20 % 감소를 확인했습니다. 또한, 기계의 콤팩트한 디자인은 덜 복잡하고 안전한 작업 환경으로 많은 산업에 도움이 될 것입니다.
Piab friction cups stamp out almost 700,000 more parts 2017-01-25 The Piab friction cups provide a strong grip on oily surfaces and can withstand high shear forces resulting in parts no longer dropped and savings in damaged parts.
Dust-free filling thanks to the piFLOW®t vacuum conveyor with pre-separator 2016-12-07 The customer opted for the Piab solution because we were able to achieve almost dust-free filling of the drying agent.
Strong reduction of chipping tablets by using our piFLOW®t tablet conveyor with pre-separator 2016-11-30 The tablets can now be transported more product-friendly, resulting in a considerable reduction of scrap products.
RPC Tedeco Gizeh saves energy and reduces maintenance costs 2016-08-24 Annual cost saving per machine over original solution €1,430, an 83% reduction. No downtime for scheduled maintenance.
SAR – A robot integrator saves 50% of air costs 2016-06-22 The customer could use the robot to its full potential and still save 50% on air. Also, the installation time was extremely fast.
Value Line® suction cups saves can maker $15,000 2016-05-30 The Piab suction cup lasted twice as long as the competitive version at over 1.4 million cycles. The price was also less as compared to the competitive suction pad.
Sugar sieving output increased by 30% in the Confectionary/Candy segment 2016-05-12 The process is now automated and due to less downtime for cleaning, the customer achieves a capacity increase of 30%.
Piab vacuum conveyor solves contamination issue 2016-04-26 Piab vacuum conveyor solves contamination issue.
Replacing the mechanical vacuum pump in a large rubber factory 2016-04-21 Piab’s vacuum pump size and modular design allowed for easy cleaning with a pump capacity increase as compared to the old mechanical pump.
Safety first for chemical company using Piab vacuum conveyors 2016-03-03 Piab’s dust-tight design reduced product loss to atmosphere providing for a cleaner, safer work environment and less product waste.
로봇 생산의 70% 향상 2016-02-29 직사각형 진공 패드 RB20x40P 및 코악스(COAX®) 기술로 떨어 뜨린 제품 수를 대폭 줄임으로써 생산성을 70% 향상 시켰습니다.
포장 산업의 글로벌 OEM 2016-02-17 OEM은 생산성 목표를 달성하면서 이 기계로 비용을 절감한다는 목표를 달성하였습니다. 최종 고객은 사고율과 인체 공학적인 문제를 줄임으로써 생산성이 향상되는 것을 지켜 보았습니다.
A large global coffee and tea company improves the working conditions for their operators and incre… 2015-10-29 With Piab’s solution, the process was much smoother and the customer increased their productivity thanks to much less downtime.
Integrated COAX® solution simplifies complex automation process 2015-07-30 The Piab solution reduced costs of the vacuum system by 60% and energy consumption decreased by 30%.
Battery manufacturer powers ahead with Piab vacuum ejectors 2015-05-13 Piab’s energy-efficient COAX® vacuum ejector technology is a lightweight means of producing vacuum and was ideal for this application.
Furniture maker looks to improve working conditions 2015-05-08 By using two Piab P6040 air-driven vacuum pumps with energy-efficient COAX® technology to replace the electric motor driven vacuum pumps for holding down wood on the twin bed horizontal router machine…
Success with Piab vacuum conveyors at award winning contract packer 2015-04-15 Transfer of product granules using piFLOW® i vacuum conveyor into form fill machine.
Automated vacuum conveying with height constraints in the pharma market 2015-04-14 Piab delivered the needed automated vacuum conveying solution that could be installed and operated under the space and vertical lift constraint.
Piab reaches bigger heights with All-Fill 2014-09-30 All-Fill is a global OEM providing powder filling stand alone and integrated filling lines. They required a simple customer solution to reliably and consistently transfer a fine chemical powder to the…
Increase your production on parts handling with piCLASSIC 2014-09-10 The customer’s issue was of not having enough suction to hold down the automotive parts properly
A recipe for less down time, fewer cakes dropped and increased production 2014-05-14 Piab's suction cups were less expensive to purchase and were lasting an additional 4 months in production, providing a savings in cost of operation.
Savings of replacement costs of €1,800 for a new rotary vane pump on VFFS machine 2014-04-17 By switching to a piCLASSIC, this solution consumed approximately 50% less compressed air than the previous installation.
미끄러짐 방지용 진공 패드는 더 빠른 생산 공정에도 잘 견디고 있습니다 2014-04-17 이제 자동차 제조업체는 듀라플렉스(DURAFLEX®) 미끄러짐 방지용 진공 패드로 더 우수한 지지력을 통해 부품을 떨어 뜨리지 않고도 프레스 속도를 높일 수 있습니다.
스페인 식품 산업 제조업체의 시장 점유율 확대 2014-01-07 유연한 설계로 Fileneapack의 시장 점유율이 넓어져 다양한 산업 분야에 적용될 수있는 다양하고 수정이 가능한 기계가 탄생했습니다. 또한 콤팩트 시스템은 설치 면적을 줄이고 유지 보수 비용을 줄이며 생산성을 향상시킵니다.
Customized gripping system reduces energy consumption by 30% 2014-01-07 Since installing the COAX® cartridges in its gripper system, Joulin Aero has noticed a 30% reduction in energy consumption. Additionally, the compact, universal solution limits downtime and allows a g…
Doubled stacking speed without damage to products 2014-01-07 The aluminum extrusion design of the gripper system created a compact and lightweight solution that fit well into strict weight and space requirements. The flexible design of the machine has doubled t…
Food industry world leader Danone addresses downtime and efficiency 2014-01-07 The new pumps reduced air consumption and are more reliable in the handling of Danone’s products. The company also saw a reduction in downtime due to decreased maintenance, and the local technical sup…
Searching for a conveying solution in a leadership position 2014-01-07 Reliability and efficiency concerns have been met with fluidization now integrated into the powdering station with the new conveyors, allowing starch and whey to flow more freely from the vacuum recei…
Frigorífico Marba increases productivity by 30% in production process 2014-01-07 The solution not only significantly decreased the levels of dust in the air, but also allowed Marba to increase productivity in this process by 30 percent due to reduced mixing time with the new conve…
Sleek end-effector design reduces energy consumption by 34% for end user 2014-01-07 The partnership allowed VonGal to reduce energy consumption by 34% when compared to the previous solution. The flexible design eliminates the need for multiple end-effectors when handling different sh…
Wrigley Poland sees reduction in energy consumption, maintenance and cleaning time 2014-01-07 With the Piab system in place, there is less downtime during the manufacturing of pressed mints and pellet form gum, as the vacuum conveyor and filters are very easy to clean.
Reliable conveyors decrease downtime for tile manufacturers 2014-01-07 Utilizing vacuum conveyors that require minimal maintenance and are completely enclosed, Euroelettra’s customers can now safely convey up to 2,000 kg of ceramic powder per hour.
Improved work-station safety with reduced handling time 2014-01-07 Pall Exekia has experienced a significant reduction in the amount of time required to handle the heavy bags of alumina. Additionally, the vacuum conveying solution has alleviated physical strain on em…
OKI reduces maintenance and downtime with a safe, speedy conveying system 2014-01-07 Piab systems are extremely reliable, and much more cost effective to operate than the old systems. The conveyors have also proved easy to clean and simple to maintain.
Robot increases performance and consumes less compressed air 2014-01-07 The P3010 pump offered Animex a smaller, more efficient, more reliable and highly flexible technology. The AVM™ saves energy for the company because it shuts off air consumption when the pre-set vacuu…
Automotive OEM reduces product damage with flexible grippers 2014-01-07 COMAU’s customers have been very satisfied with the new system design because it consumes much less air and costs considerably less than conventional vacuum systems. The machinery now runs more smooth…
Automotive fuel tank manufacturer decreases changeover time 2014-01-07 TI Automotive installed P3010 COAX® vacuum pumps on each of the robot cells at each stage of the assembly process. The new pumps provided just enough suction and an optimum level of vacuum flow for th…
From 2-circuit system to a 5-circuit system while saving 66% compressed air 2014-01-07 The installation of VGS™3010 units resulted in reduced compressed air consumption. The glass sheets are no longer dropped. Safety is today fivefold compared to the previous twofold safety.
No more dropping of plastic bags – productivity has increased considerably 2014-01-07 No bags were dropped when using the piGRIP® suction cup with bag lip.
Maintenance costs and downtime significantly reduced 2014-01-07 The customer is very satisfied with Piab's 5 year warranty as it gives him peace of mind. More importantly, the Piab solution is not failing to pick the product up.
Save 405,000 € for an investment of 8,300 € 2014-01-07 Merplas Decoma is the most diversified automotive supplier in the world. They design, develop and manufacture automotive systems, assemblies, modules and components.
Half the air consumption while saving engineering time 2014-01-07 The energy saving was proven through flow meter and the savings were compared with competitive units and showed better vacuum flow and energy savings with Piab's decentralized pump.
Excessive downtime issues lead to opportunity for piFLOW® vacuum conveyor 2014-01-07 The Piab piFLOW® vacuum conveyor allowed greatly reduced downtimes (cut by 2/3 to one hour and 192 cases lost as opposed to 576 with auger) and was very cost effective when compared to new augers and …
Reduced energy consumption and downtime in tooling and transferring process 2014-01-07 Since the installation of the MLL pumps, the customer has recognized a reduction in energy consumption, maintenance costs and noise level.
Vacuum pump P3010 reduces air consumption to a non-issue 2014-01-07 The compressed air consumption and the noise level were reduced so much that they became non-issues.
Installation of Piab's vacuum conveyor resulted in an additional yearly revenue of US$270,000 2014-01-07 The company achieved a 25% increase in productivity (from 8 to 10 batches per day), which equals to a yearly additional revenue of US$270,000.
Reduced cleaning time by 600 hours with piFLOW®p 2014-01-07 The cleaning process was reduced from three to two hours, giving one hour more production time. The new conveyors also gave improvements in the working environment.
Compact hygienic conveyor is just the right size 2014-01-07 This vacuum conveyor is smaller in size than the equipment previously used, opening up more room on the manufacturing floor. It is very easy to clean and requires no tools for stripping or re-assembl…
Premium coffee producer experiences rapid amortization with automated conveying solution 2014-01-07 Since the installation of the conveyor Drury has drastically reduced the labor costs of the operation and improved welfare for employees.
Tube manufacturer reduces energy consumption with industrial vacuum conveyor 2014-01-07 Since the new system was installed, Tectubes’ energy and maintenance costs have decreased and the company has experienced increased productivity with reliable systems that run without interruption.
업계 리더, "비닐 팩 - 박스(bag-in-a-box)" 시스템을 위한 혁신적인 진공 솔루션 개발 2014-01-07 P6010을 설치 한 후, BluePrint는 에너지 소비 및 배경 소음을 크게 줄였습니다. 현재 비닐 봉지 취급 분야의 선두 주자인 이 제조업체는 파이아브(Piab)의 기술을 미래의 혁신적인 진공 솔루션 설계에 통합 할 계획입니다.
Apolo obtains substantial savings in maintenance and operation costs 2014-01-07 The Piab solution eliminated machine downtime from pump failure, and drastically reduced the cost of vacuum pump maintenance.
25% 사이클 속도 증가 및 떨어뜨리는 부품이 없어짐 2014-01-07 오스트리아에 PARADOR Parkettwerke는 합판으로 된 마루 조각들을 핸들링할 때 사이클 속도와 효율성을 개선하고자 했습니다.