Feedback

언어 선택

닫기

진공 기술이 적용된 스마트 공장

파이아브(Piab) 진공 시스템은 4차 산업혁명(Ind 4.0)에 더 가까워 집니다

날짜 2017-09-12

생산성을 향상시키기 위한 개선된 빅데이터 분석 툴은 파이콤팩트(piCOMPACT®)의 다음 단계입니다.

타비, 스웨덴 – 파이아브(Piab)는 예측 분석 및 시뮬레이션을 위해 클라우드 기반의 대용량 데이터 툴에 스마트 센서 데이터를 제공함으로써 진공 기술 솔루션을 더욱 강화하고자 합니다. 이러한 고도로 상호 연결된 서비스는  4차 산업혁명(Industry 4.0)의 스마트 공장을 뒷받침하는 산업용 사물 인터넷(IIoT) 산업의 기초가 될 것입니다. 상호 운용성, 정보 투명성, 기술 지원 및 분산된 의사 결정의 네가지 핵심 원칙 - 4차 산업혁명은 에너지 효율과 생산성을 최적화 할 것으로 기대됩니다.

파이아브(Piab)의 프리미엄 올인원 진공 이젝터 파이콤팩트 23(piCOMPACT®23) 및 파이콤팩트 10X(piCOMPACT®10X)는 자체 최적화 기능을 갖춘 온보드 인텔리전스를 이미 구현하고 있습니다. 범용 및 필드 버스 독립형 입출력 기술인 IO-Link에서 사용할 수 있는 진공 이젝터는 센서 실시간 분산 제어 시스템을 위한 데이터 출력 및 엑츄에이터 통신이 가능합니다.

"그러나 이제는 다음 단계로 넘어갈 때 입니다. 통신 링크, 필드 버스 및 PLC (programmable logic controller)들은 기본적인 프로세스 제어 수준을 나타냅니다. 스마트한 소비자 제품의 사물인터넷(IoT)처럼 빅 데이터 툴을 지원하는 센서 데이터의 또 다른 서비스 층이 필요합니다. 확장 가능한 데이터 및 분석 시스템을 통해 빅 데이터를 신속하고 효율적으로 관리하여 스마트 데이터를 생성할 수 있습니다." 라고 Josef Karbassi, 오토메이션 사업부 부사장은 말합니다.

엄청난 양의 귀중한 데이터에 대한 주문형 액세스를 제공하는 "클라우드"에 대한 링크를 제공하려면 파이콤팩트(piCOMPACT®)와 같은 센서 및 구성요소에서 직접 분리된 통신 계층이 필요하며 이를 위해 파이콤팩트(piCOMPACT®)는 준비되어 있습니다. 스마트 출력 데이터는 운영자를 지원하고 유지 보수, 성능 단계 및 품질에 관한 결정을 자동화하거나 가속화하고 파이아브(Piab)의 파이콤팩트(piCOMPACT®)와 같은 콤포너트에 대한 조정을 세밀하게 하는 데 사용할 수 있습니다.

 파이아브(Piab)에 관하여

1951년에 설립된 파이아브(Piab)는 전 세계의 진공 사용자들에게 에너지 효율, 생산성 및 환경을 개선한 혁신적인 진공 솔루션을 설계하고 있습니다. 전 세계 여러 많은 대형 제조업체의 신뢰받는 파트너로서, 파이아브(Piab)는 다양한 자동 재료 핸들링 및 공장 자동화 프로세스를 위한 진공 펌프, 진공 액세서리, 진공 컨베이어
및 진공 패드 등 종합적인 제품 라인을 개발하여 제조하고 있습니다. 파이아브(Piab)는 원래의 제품 및 솔루션에서 완전히 새로운 차원의 진공 기술인 코악스(COAX®)를 사용합니다. 코악스(COAX®) 카트리지는 기존의 이젝터에 비해 크기가 더 작지만 보다 큰 에너지 효율과 안정성을 갖추고 있을 뿐 아니라, 기계 장비에 직접 통합할 수 있습니다. 이는 유연한 모듈식 진공 시스템의 설계를 가능하게 합니다. 2016년 파이아브(Piab)는 전략적으로 중요한 키노스(Kenos®) 및 베큐렉스(Vaculex) 두 업체의 인수를 완료하였습니다. 파이아브(Piab)는 전 세계 70개국에 지사와 유통 네트워크가 있는 전 세계 조직을 보유하고 있습니다. 본사는 스웨덴에 위치해 있습니다.

추가 정보

Häla El Sheemy Washbrook, 마케팅 및 커뮤니케이션 담당 부사장
전화: +46 (0) 8 630 25 74
이메일: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의