Feedback

언어 선택

닫기

키노스(Kenos) 및 버큘렉스(Vaculex)

파이아브(Piab)는 정말로 성장하고 있습니다…

날짜 2017-02-09

2016년은 실로 파이아브(Piab)를 위한 새로운 무언가의 시작이었습니다.

우리는 우리 솔루션을 지원할 수있는 전세계 고객을 더 많이 확보했습니다. 우리는 고객 지원을 확대하기 위하여 두 건의 인수를 완료하였고 직원 수를 늘렸습니다. 하나는 7월에 만들어 졌는데,  키노스(Kenos)는 진공 그립핑 시스템에 강한 이탈리아 회사입니다. 그들은 다양한 산업 부문에 특화된 특수 시스템을 개발, 생산 및 판매합니다. 그들은 전문성, 품질 및 속도로 유명합니다.

크리스마스 직전 두 번째 인수는 버큘렉스(Vaculex)라는 이름의 스웨덴 회사였습니다. 진공 기술을 기반으로하는 리프팅 시스템의 세계적인 선도 제조업체입니다. 버큘렉스(Vaculex)는 전 세계에 수출하며 자체 영업 직원과 현지 유통 업체로 대표됩니다.

물론 우연하게 이 회사들이 선택된 거는 아닙니다. 그들은 명확한 기술의 중복으로 자연스러운 제품 확장으로서 고객 및 시장을 위한 탁월한 적합성을 제공합니다. 키노스(Kenos), 버큘렉스(Vaculex) 및 파이아브(Piab)는 진공 기술을 사용하여 한 곳에서 다른 곳으로 물체를 이동 시키며, 이 세 곳 모두 시장에서 잘 알려진 최고 품질의 제품을 의미합니다. 우리의 고객, 양쪽 고객 및 파트너/유통 업체는 이러한 유형의 제품을 요청했으며 자체적으로 무언가를 개발해야 하는지 또는 인수를 통해 시장에서 선도적인 기술과 강력한 브랜드를 보유한 회사를 찾아야 하는지에 대해 논의했습니다. 보시다시피 우리는 후자를 선택했습니다. 고객은 여러 공급 업체와 협력하는 대신 제품 패키지를 제공 할 수있는 더 나은 위치에 있으며 모든 제품에 대해 동일한 높은 기술 수준을 유지해야합니다.

이는 안정성과 유기적 성장으로 가족 소유 구조에서 기인한 회사에게는 큰 도전이 될 수 있습니다. 저는 회사 전체의 에너지가 넘치고 성공하기 위해서는 이러한 점이 매우 중요하다고 생각합니다.

우리는 글로벌 기반으로 한 회사로서 시장을 더 잘 서비스 할 수 있기를 기대합니다.

Häla El Sheemy Washbrook
Vice President Marketing & Communication
전화번호 +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의