Piab 圧縮空気不要の真空オートメーション向け小型電動ポンプ「piCEP™40」を発表

Piabは、物流、包装、マテリアルハンドリング用途における、柔軟で圧縮空気を使用しない自動化向けに設計された、コンパクトで完全電動式の真空ポンプ「piCEP™40」を発表しました。
Piabは、圧縮空気が利用できない、実用的でない、または好ましくない自動化およびモバイルハンドリング用途向けに設計された、コンパクトで完全電動式の真空ポンプ「piCEP™40(Compact Electrical Pump)」の発売により、電動真空ソリューションのラインアップを拡充します。
吸着ポイントの近くで局所的に真空を発生させることで、「piCEP™40」は迅速な真空立ち上げ、信頼性の高い把持、そしてシンプルなシステム設計を可能にします。圧縮空気をグリッパーやロボット、モバイルプラットフォームまで配管で供給する必要がなく、piCEP™40は真空を必要とする場所で直接真空を生成します。これにより、柔軟で圧縮空気を使用しない自動化システムの構築を目指す機械メーカー、システムインテグレーター、ならびにAMRおよびAGVメーカーにとって、魅力的なソリューションとなります。
この新型ポンプは、物流の自動化、倉庫、包装、マテリアルハンドリングに特に適しています。小型設計のため、スペースに制限のあるレイアウトやモバイルプラットフォームへの組み込みが容易であり、真空配管の長さを短縮することで、搬送サイクル中の素早い応答を実現します。piCEP™40は、リークしないワークや、わずかに通気性のあるワーク向けに設計されており、一般的なピック&プレースやイントラロジスティクス用途に適しています。
効率的な組み込みをサポートするため、piCEP™40は標準I/OとIO-Link通信の両方に対応しています。標準I/Oにより一般的な機械制御システムへ簡単に接続でき、IO-Linkを使用することで高度な設定、モニタリング、診断が可能になります。
また、このポンプは外部真空センサー接続や外部リリースバルブ用信号のオプションにも対応しており、用途に応じて柔軟に構成できます。
コンパクトな設計、電動による真空発生、柔軟な制御オプションを組み合わせることで、piCEP™40は、自動化機器メーカーに対し、使用場所に圧縮空気インフラを必要とせず、信頼性の高い真空搬送を実現する実用的な手段を提供します。
詳細については製品ページをご覧いただき、コンフィギュレータを使用して用途に適したpiCEP™40の構成をお選びください。