Feedback

Choose your language

Close

機械式真空ポンプ

大規模なゴム製造工場の機械式真空ポンプを交換

背景

ゴムの生産を専門とするポーランドのある大手企業は、機械式真空ポンプの維持管理費の高さに頭を抱えていました。機械式ポンプは、ゴム製のシーリングを製造するため射出成形機で使用されていたものです。さらに機械式ポンプは、製造工程に必要な真空度も維持できていませんでした。

ソリューション

新しく使用する真空ポンプの要件は、洗浄やメンテナンスが容易であり、真空度も安定的かつ簡単に調整できることでした。そしてメンテナンス費用も許容範囲に収める必要がありました。Piabはこれに対して、2 本の Xi40-3 COAX® カートリッジが内蔵されている P6010 ポンプと、追加で Xi40-3 COAX® カートリッジ1本、そして真空フィルターを提供しました。

結果

Piab真空ポンプはモジュール式設計のため、従来の機械式ポンプよりも洗浄が容易になり、ポンプ容量も増加しました。 真空度の調整も容易になり、製造工程の処理精度も上がりました。また、従来の機械ポンプを取り去ったことで機械間の間隔を広げることもでき、作業員の安全性や作業環境を改善できました。

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい