PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!
ミュンスター・オスナブリュック空港は、ドイツのノルトライン=ヴェストファーレン州にある国際空港です。
職員の中には、手作業で荷物を繰り返し持ち上げるうちに椎間板ヘルニアになり働けなくなる人もいました。
空港での手荷物搬送を補助するため、Vaculex® BaggageLiftシリーズとVaculex® BaggageLift Low Headroomシリーズを設置しました。
Vaculex®システムのおかげで、怪我で荷物搬送の仕事から離れていた職員も再び作業に戻り、今では問題なく働いています。こうしてミュンスター・オスナブリュック国際空港は、作業の効率化に成功しました。Vaculex®ソリューションにより、職員は身体を痛めることなく素早く簡単に荷物を積み込めるようになりました。
ミュンスター・オスナブリュック空港からは、 「このシステムは誰にでも使えます。5分も教われば操作できるようになります。」とご報告をいただいています。