Feedback

Choose your language

Close

エア・カナダのVaculex BaggageLiftシリーズ

手荷物搬送作業の安全性が向上し、作業者の怪我発生リスクを低減

背景

エア・カナダはカナダ最大のフルサービス航空会社であり、カナダ市場で最も多く顧客にサービスを行っています。年間3,500万人近くの顧客を取扱い、五大陸180以上の目的地に直行旅客便を提供しています。エア・カナダは、世界最大の航空連合であるStar Alliance™の創立メンバーです。エア・カナダは、荷物搬送作業の安全性を向上させ、作業者の怪我発生リスクを低減したいと考えていました。

ソリューション

空港における手作業での荷物搬送作業を補助するため、Vaculex® BaggageLiftシリーズが導入されました。

結果

以下は、エア・カナダで荷物搬送を担当する職員の方からのご報告です:「私が実際にこのシステムを使用した体験をお伝えしたいと思います。以前、私は仕事が始まる前に鎮痛剤を1,000mg飲んでいました。午後1時の昼休みには、更に500mg飲んでいました。ですが、BaggageLiftシリーズを使うようになってからは、全く薬を飲んでいませんし、8時間働き続けても、腰が痛くならなくなりました。」

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい