Feedback

Choose your language

Close

Brendsen社のVaculex® TLシリーズ

Berendsen社におけるランドリーサービスの改善

背景

Berendsen社はデンマーク、スウェーデンおよびノルウェーのランドリーサービス業界のマーケットリーダーです。オランダ市場でも業界を牽引しており、ドイツでは病院・老人ホームの市場でも確固たる地位を築いています。同社は、英国に本拠地を置くサポートサービス会社「The Davis Service Group Plc.」のグループ企業です。

最大35kg(77.8ポンド)にもなるランドリー袋の分類。膝より低い位置にあるものを、肩より高い位置まで頻繁に持ち上げる必要があります。

Brendsen社は以下のような解決すべき問題を抱えていました:
作業者は重い袋を持ち上げるのに苦労し、RSI(反復運動過多損傷)を起こしていました。また、ランドリー袋に混入したナイフ、剃刀の刃、針などの異物による怪我もありました。さらに、衣類に付着した体液などに触れることで感染症を患うリスクもありました。

ソリューション

作業者を補助するため、Vaculex® TLシリーズを導入しました。

結果

Brendsen社は1999年にVaculex® TLシリーズをスウェーデンに初めて導入し、現在ではノルウェー、オランダでも同シリーズを使用しています。Vaculex導入によるメリットは明らかです: RSI(反復運動過多損傷)や切り傷のリスクは最小限になり、感染の危険も減り、生産性は向上し、維持費は安く、エネルギー消費量は僅かで、しかも操作が簡単です。

スウェーデンBrendsen社の作業マネージャー、Magnus Arnedal様からも、Vaculex® TLシリーズは高い評価をいただいています。

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい