本ユーザ様はランニング コストの削減と騒音を減らすことでの作業環境を改善したいとのご要望をお持ちでした。英国のバッキンガムシャーのVerco社は、グリーン環境への考慮と二酸化炭素の排出を抑えるためにECOポリシーに従いました。
Verco社は電気式駆動モーターによる真空ポンプを使用していました。この真空ポンプは、騒音が大きく、また多くの熱が排出されるため、運用およびメンテナンスに高額な費用が掛かっていました。
ピアブ社は、その時点で使用されていた電気式モータポンプからP6040を2台使用することをご提案しました。アップリケーションは、ツインベッド水平ロータ機上で木材をホールドするものでした。P6040は稼動中も極めて静かなエジェクターで、熱の発生を抑え、清潔で騒音の少ない環境をご提供することが出来ました。もっとも重要なポイントは、P6040で使用しているCOAX® 技術により エネルギーの消費を抑え、会社の節電に寄与することが出来たことでした。
電気モーター駆動の真空ポンプと比較して、P6040 ユニットは明らかに性能が優れ、高真空度と速い流速を提供することが出来ました。
Piab ユニットは、ブロワ―タイプの真空ポンプと比べ、簡単に高性能をご提供できます。エアー消費を低減し、排出二酸化炭素を抑えることができました。