PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!

Feedback

Choose your language

Close

Urnex

piFLOW® バキュームコンベアでダウンタイムの削減を

背景

アメリカ ニューヨークにあるUrnex ブランドは打錠機へ粉体を供給するための高効率な輸送装置を探していました。彼らは今まで輸送機を使用する際に、よく問題が起きる機械式オーガ搬送方式から真空輸送を選択しました。このお客様は包装機のホッパーへ、クエン酸とソーダ灰の混合粉体をフレキのスクリューコンベアを利用して輸送していたのですが、商品切り替えの際には他の商品が混ざらないようにする必要がありました。そのため、オーガ式の充填機を分解して清掃するために、機械を止め、専用の人員を導入して掃除をしていました。装置の停止時間は清掃ごとに3時間かかり、600ケース分にあたります。その為、3台のスクリューコンベアを使用し、その搬送重量は1時間当たり544kgとなります。

ソリューション

Urnexブランドはサンプルをピアブアメリカ支社へ送り、テストを実施しました。 当初懸念されたのは混合された粉体の分級の心配があり、サンプリングテストを行いました。本テストでは、ピアブ piFLOW®i (産業用) を選択し、客先にて30日間のテストを行いました。

実績

テスト後好ましい結果となり、このテスト機を購入していただきました。ピアブは非常にシンプルで費用対効果があると評価されました。ピアブバキュームコンベアを使用することにより、ダウンタイムが減少しました。(ダウンタイムは2/3カットされ、オーガ式の時は576ケースの損失だったのが、192ケースとなりました。)そしてそれは、他の輸送機に比べ非常に費用対効果が認められました。今まで洗浄をしていた人員は他の作業に活用できるようになり、そのコスト削減額は30,000ドル(21,800ユーロ)となりました。機械導入後数か月後、彼らはさらに3台分の増設を実施しました。

Piab AB © 2021 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい