Feedback

Choose your language

Close

Jysk物流センターにおけるVaculex TPシリーズ

Jysk物流センターにおける作業を補助

背景

Jysk社は、家庭用品全般を扱う国際小売チェーンで、全世界52カ国に約2,800の店舗を持っており、従業員総数は約24,000人にのぼります。スウェーデンのNässjö、そしてデンマークのUldumにあるJysk物流センターでは、Vaculex®のリフティングソリューションによって健康的で効率的な作業環境を作っています。

NässjöのJysk物流センターでは、怪我を原因とする作業者の欠勤の多さが問題になっていました。重量のある大きな箱を手作業で持ち上げていたので、作業者は頻繁に腰や肩を痛めていました。

ソリューション

デパレタイジングとオーダーピッキングの作業を補助するため、Vaculex® TPシリーズを導入しました。 

結果

現在、Jysk社ではデパレタイジングとオーダーピッキングにVaculex®ソリューションを使用して、作業効率を改善しています。作業者の欠勤率は8~9%から過去最低の3%まで減りました。Vaculex®ソリューションによって、以前は重すぎて持ち上げることができなかった荷物があるエリアでも、作業者が処理できるようになりました。NässjöのJisk物流センターは、作業者に負担をかけないユーザーフレンドリーなVaculexソリューションを導入したことで、作業者にとって非常に働きやすい環境に改善されました。

プロダクションマネージャー、Michael Edh様からのご報告:「ここの仕事は重たい物を持ち上げる辛い作業が多く、作業者にとって良い環境とは言えなかったのですが、今ではすっかり仕事が楽になりました。以前とは大違いです。」

Vaculex® TPシリーズを使用しているオペレーター、Josephine Rogebrant様からのご報告:「以前は筋力のある男性にしかできない仕事だったんですが、今は誰でも同じ仕事ができます。」

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい