Feedback

Choose your language

Close

piCLASSIC

プロダクト オブ ジ イヤー2011受賞-piCLASSIC

日付 2012/04/18

ピアブの真空ポンプpiCLASSICが“プロダクト・オブ・ジ・イヤー2011”という名誉ある賞を受賞しました。

2012年3月にポーランド・ワルシャワにて開催されたAUTOMATICON国際見本市において、PEM(エンジニアリング・メンテナンスの産業用雑誌)が主催する“プロダクト・オブ・ジ・イヤー”のコンテストに参加しました。この賞は、「より革新的であるか」、「生産工程が実践的かつ有用であるか」、「使用が容易であり、製品の使用によって非経済性を排し、経済性を高めることが可能か」が受賞基準となっています。

この“空圧・油圧装置部門”において、ピアブの新しい製品である“piCLASSIC”が勝利しました。

これはピアブにとって3番目の賞となります。 以前、ピアブでは新しく発表したイン ライン式“エジェクターポンプpiINLINE”と、新しく発表したモジュール式“サクションカップpiGRIP”にて受賞しています。

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい