Feedback

Choose your language

Close

F26 F33

袋の開口に適したサクションカップ

日付 2014/02/17

真空業界のグローバルリーダであるピアブ社は、新たに袋の開口と食品産業に適した2種類のサクションカップの発売を開始しました。

F26及びF33サクションカップは、プラスティックの薄物を取り扱う場合に優れた能力を発揮します。本カップは、袋の開口などに適しています。

カップはフラット形状で、26mmと33mmの2種類があり、非常に薄く、追従性に優れたリップを持っています。リップ部はユニークなクリートを持っており、フィルム/シートの吸い過ぎによるダメージを防いでいます。

カップのシール性は優れているため、リークを防ぎ、エラーや機械の速度低下を防ぐような設計となっています。

紙やフィルムのような薄く、センシティブなシートを取り扱うアプリケーションに向いています。

カップのゴム特性は、FDA規格対応のシリコン材質で、-40℃から+200℃の広範囲の温度に適しています。

プッシューオンースタイルのマウンティングが準備されており、短時間での交換が可能です。このため、ダウンタイムが削減することができ、生産性が向上します。

ピアブについて

1951年に創立されたピアブは、革新的な真空技術を持って、エネルギーの効率化、生産性の向上など、お客様の作業環境を改善に寄与し続けております。世界中のお客様の信頼できるパートナーとしてピアブは、自動マテリアルハンドリング、工場自動化工程等の用途向けに、バキュームポンプ、バキュームアクセサリー、バキュームコンベア、サクションカップを開発し、ご提供しております。ピアブは真空技術としては全く新しい発想によって、COAX®カートリッジを開発し、多くのアプリケーション、ソリューション向けにご提供しております。COAX®カートリッジは、従来型のエジェクターと比較すると、小型かつエネルギー効率に優れ、また信頼性が高いエジェクターであります。これにより、柔軟でモジュール式の真空システムの設計が可能になりました。ピアブは、スウェーデンに本社を置き、世界50ヶ国以上に子会社と代理店を持つ国際的なネットワークを持った会社です。

More information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい