Feedback

Choose your language

Close

piSAVE sense

piSAVE senseによりポンプのサイズの小型化が可能

日付 2013/03/01

真空システムに革新的なチェックバルブが登場

真空機器のリーディングサプライヤーであるピアブは、流量制御及びサクションカップ用途に新しいチェックバルブpiSAVE sense を発売しました。このチェックバルブは流量に対しては任意となりますが、逆さまでも取り付け可能な革新的なデザインとなっています。リークにより真空度が減少した際、真空流量が増大する真空の原理を用いて、特徴的な弁の開閉を行うことで、ワークと接触しているサクションカップの吊上げ力を保ちます。

piSAVE senseの流量制御とチェック弁 は、セントラライズ(集中型)方式の真空システムにおいて、より簡単に“ワーク検知”として使用できます。このバルブは、数個のサクションカップがワークに接触していない(もしくは接触しているが密閉していない)状態でも、真空システム内の真空度を十分維持したり、また、ブロウ-オフによる迅速なワークの離脱も可能です。従来のボールバルブのようなバルブは、取付方向や汚れに対し、性能に変化が生じましたが、piSAVE senseではそのようなことがありません。

piSAVE senseの利点は、業務に必要なサクションカップを使用しつつ、バキュームポンプの容量を低減し、ポンプの初期費用や消費エネルギーの削減が可能となる点です。また、今までは異なるサイズや形状をしたワークに対して、対応するハンドツールが必要でしたが、piSAVE senseの使用により複数のハンドツールは不要となります。

piSAVE senseは、選択式サクションカップpiGRIP®の専用タイプの他に、従来のピアブのサクションカップや他社製品の真空システムに使用できるタイプもございます。

ピアブについて

1951年に創立されたピアブは、革新的な真空技術を持って、エネルギーの効率化、生産性の向上など、お客様の作業環境を改善に寄与し続けております。世界中のお客様の信頼できるパートナーとしてピアブは、自動マテリアルハンドリング、工場自動化工程等の用途向けに、バキュームポンプ、バキュームアクセサリー、バキュームコンベア、サクションカップを開発し、ご提供しております。ピアブは真空技術としては全く新しい発想によって、COAX®カートリッジを開発し、多くのアプリケーション、ソリューション向けにご提供しております。COAX®カートリッジは、従来型のエジェクターと比較すると、小型かつエネルギー効率に優れ、また信頼性が高いエジェクターであります。これにより、柔軟でモジュール式の真空システムの設計が可能になりました。ピアブは、スウェーデンに本社を置き、世界50ヶ国以上に子会社と代理店を持つ国際的なネットワークを持った会社です。

本社お問合せ先:

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい