Feedback

Choose your language

Close

piGENTLE™

piGENTLE® は画期的な錠剤搬送技術です

日付 2016/02/01

piGENTLE® は、個々の錠剤に適応することで、緩やかな真空搬送を実現します。

タビー(スウェーデン):搬送速度制御技術(特許出願中)が、Piab の新型タブレットコンベアの核となります。piGENTLE® は業界初の錠剤専用コンベアpiFLOW®t の中核的存在として、主に製薬業界における繊細な錠剤の自動真空搬送に革新をもたらします。piGENTLE® では、錠剤の破損やチッピングが発生しないよう、個々の製品に合わせて搬送速度を調整します。

Piab マテリアル・ハンドリング部門の副部長を務める Jarno Tahvanainen は、「真空技術による丁寧な処理の秘訣は、錠剤が装置間を移動する際に一定の低速度を制御・管理することにあります。piGENTLE® では、搬送システム全体にわたって錠剤の緩やかな流れが一定速度で維持されるよう、特別な設計が施されています」と説明しています。

特許出願中の piGENTLE® 技術により、システム内の真空度を検知し、ポンプの供給圧力を調整します。錠剤がパイプラインに侵入すると真空度が上昇し、供給圧力を増加させます。piGENTLE® では、供給圧力を 2 ~ 6 バールの間で調整します。

開始圧力を低く抑えることで、錠剤を低速でピックアップすることが可能になります。開始圧力は特定の製品、サイズ、形状や重量に合わせて手動で調節することができます。piFLOW®t/piGENTLE® テクノロジーは、スウェーデンのPiabの実験施設で徹底的に検査・実証されています。複数種の異なる錠剤やカプセルに対しても優れた結果が確認されています。

「piFLOW®t 」は、弊社の粉体/バルク素材搬送用コンベア「piFLOW® シリーズ」に属してます。このシリーズには、製薬業界向けの「piFLOW®p」、食品業界向けの   「piFLOW®f」、化学製品業界向け「piFLOW®i」が含まれています。いずれも各業界の厳しい運用・安全衛生の要求を満たすために開発されたものです。

会社情報

Piab 社は1951年に設立され、世界中の真空ニーズにおけるエネルギー効率、生産性、および作業環境を向上させるべく、革新的な真空ソリューションの設計に取り組んできました。その結果、世界最大のメーカー各社から信頼できるパートナーとして認められています。弊社が設計・製造した広範囲の真空ポンプ、真空アクセサリー、真空コンベアや吸盤は、自動マテリアルハンドリングや工場の自動化プロセスなどの様々な画面で活躍しています。Piab では、まったく新しい真空技術である COAX® を採用しており、独自の製品やソリューションを随所で活用しています。COAX® カートリッジは、従来のエジェクターよりも小型で、高いエネルギー効率と信頼性を誇ります。搭載する機器に直接組み込むこともできます。このカートリッジにより、柔軟性の高いモジュール式の真空システムが実現します。弊社は、約70か国に子会社や代理店を展開する、世界的な企業です。本社はスウェーデンにあります。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
電話:+46 (0) 8 630 25 74
電子メール:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい