Feedback

Choose your language

Close

piFLOW®Pの家族

piFLOW®p –新次元の粉体輸送

日付 2012/10/08

技術仕様、図面、CADファイルをダイレクトに入手可能

ピアブ・工業用真空技術のリーディングサプライヤーからpiFLOW®p を紹介します。新シリーズ・プレミアムコンベアは食品・医薬業界に求められる高い要求を満たすべく、すぐれた堅牢性と高い洗浄性に適合した設計により、世界中の真空輸送における主要な代替手段とみなされています。piFLOW®pの発表により、我々は機器の柔軟性、書類関連の提供および納期の面でさらに新しい一歩を踏み出すことになります。

piFLOW®pの真空源はエネルギー効率の良いCOAX®カートリッジ を採用しています。COAX®カートリッジは従来のエジェクターに比べコンパクトで高効率の真空発生を実現します。設計の自由度が高い為、効率の良い真空システムの構築が可能です。従来のエジェクターより3倍の真空流量があり、消費空気量を削減できます。また、COAX®カートリッジはグレードアップが容易です。カートリッジ数の増加が可能で、能力を上げる事が出来ます。

piFLOW®p シリーズはポンプを本体横に接続する事により、全高を抑え、さらにコンパクト設計となっています。また、さらなる改良点として排気部のサイレンサーと排気ダクト接続用の部品が兼用となり、排気管理がやりやすくなり環境保全に役立ちます。 また、ポンプをクランプ接続で固定している為、メンテナンス時に分解が容易になった事も新しい優位点です。

「新しい piFLOW®p の設計思想は簡単にご希望の能力のバキュームコンベアを選定可能で同時に技術データ、図面、CADファイルをwww.piab.comより容易に入手出来ます。これは、さまざまなアプリケーションにお客様ご自身でバキュームコンベアを組み込む事が簡単に出来る様、インターネットを使用した機器選定構築システムを導入しました。これにより、ご購入先より図面を提供されるのにかかる時間を短縮できます。私たちの目標は柔軟性を犠牲にせずプロジェクトを完成させる時間を節約しコストを削減することです。」と、マテリアルハンドリング部門副社長ヨセフ ラムズラフは言っています。

新型コンベアは、たとえば多品種の粉体を扱う場合、流動性の良い粉からブリッジしやすい流動性の悪い粉までありますが、コンベア本体のモジュール化によって、品種ごとにバキュームコンベアを購入せずに、パーツを交換することにより、バッチコンテナの増減やポンプの能力の変更を1台のコンベアで対応できます。またシンプルな設計な為、分解組立が簡単なため、洗浄時間も短縮が出来ます。

piFLOW®pは USDA (米国農務省)と GMPのガイドラインに適合しています。すべての材質は FDA 準拠品を使用し、ATEX (ヨーロッパ防爆規格)に対応も可能です。

近い将来、ピアブは従来機種をお使いのお客様向けに効率の良い新しい機種のポンプを装着して性能を上げる事が出来るキットを提供する予定です。

piFLOW®pはモジュールシステムを採用し、パーツ数を減らす事により組立工程を削減が可能で、ドイツ、フランクフルトに新設される組立ラインから約3週間で出荷が可能となっています。

 ピアブについて 

1951年に創立されたピアブは、革新的な真空技術を持って、エネルギーの効率化、生産性の向上など、お客様の作業環境を改善に寄与し続けております。世界中のお客様の信頼できるパートナーとしてピアブは、自動マテリアルハンドリング、工場自動化工程等の用途向けに、バキュームポンプ、バキュームアクセサリー、バキュームコンベア、サクションカップを開発し、ご提供しております。ピアブは真空技術としては全く新しい発想によって、COAX®カートリッジを開発し、多くのアプリケーション、ソリューション向けにご提供しております。COAX®カートリッジは、従来型のエジェクターと比較すると、小型かつエネルギー効率に優れ、また信頼性が高いエジェクターであります。これにより、柔軟でモジュール式の真空システムの設計が可能になりました。ピアブは、スウェーデンに本社を置き、世界50ヶ国以上に子会社と代理店を持つ国際的なネットワークを持った会社です。 

問い合わせ先

Häla El Sheemy Washbrook, 副社長、マーケティング宣伝部長
電話: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい