Feedback

Choose your language

Close

piCLASSIC

piCLASSICはロータリーベーン式ポンプに対しエネルギー効率が40%以上高くなります。

日付 2011/05/16

piCLASSICはピアブのCOAX®テクノロジーを採用し、さらに進化したバキュームポンプです。小型軽量ながら、高性能で幅広いレンジをカバーし多くのアプリケーションに対応できます。piCLASSICは従来の同等機種に比べ優れた効率性を発揮すべく開発されました。

ロータリーベーンポンプを使用する場合には真空流量が多い場合、コストのかかる高価なバキュームタンクや高流量対応の真空弁が必要となります。しかも継続して流量を確保するため、急な運転停止が出来ないため、連続駆動しています。しかしpiCLASSICエジェクターポンプは供給圧縮空気を簡単にオン/オフできるため、真空が必要なときだけ駆動し無駄にエネルギーを使用しないため、省エネとなります。

「COAX®テクノロジーを使用したpiCLASSICは従来のバキュームポンプより70%以上の真空流量を発生させることが可能です。」とピアブ社 ポンプ・アクセサリー部門 グローバル・プロダクトマネージャーのヤン・シーシェは言っています。

piCLASSICは様々なアプリケーション、使用目的により3種類の能力・性能を持ったカートリッジから選択できます。

  • Xi-95%の高真空度を発揮し、高真空流量を確保しています。リークの無いワークを吸着するなど、高真空が必要なアプリケーション向けです。
  • Si-高真空流量タイプ、中低真空度で使用します。リークが多いアプリケーション例えば包装機などで真空流量を確保し、一定の真空度を保つ必要があるアプリケーションに適しています。
  • Pi-工場ラインのエア供給圧力が低いまたは他の装置のエアーの使用により圧力が変動する際、安定した真空度を保つことが可能です。0.314MPaで高真空を維持できます。

piCLASSICは軽量に設計されており、さらに、必要に応じてポンプの能力を簡単にアップグレードすることが可能です。(バキュームカートリッジ6本まで可能)piCLASSICは従来のロータリーベーンポンプと比較し沢山の優れた点があり、利益を享受できます。たとえば、真空を使用する場所、極力近くに設置することにより、真空ラインを減らせます。そのため必要な真空流量が減り、使用エネルギーを削減出来ます。また、駆動部は回転などするなどの可動部が無いため、消耗パーツが少なくランニングコストや、オーバーホール、修理などの際のダウンタイムを軽減できます。また新設計の為、分解洗浄も簡単に行うことが可能です。

piCLASSICはリークの無いアプリケーション用のエネルギーセーブ機能がついたモデルもご用意しています。

 

ピアブについて

1951年に創立されたピアブは、革新的な真空技術を持って、エネルギーの効率化、生産性の向上など、お客様の作業環境を改善に寄与し続けております。世界中のお客様の信頼できるパートナーとしてピアブは、自動マテリアルハンドリング、工場自動化工程等の用途向けに、バキュームポンプ、バキュームアクセサリー、バキュームコンベア、サクションカップを開発し、ご提供しております。ピアブは真空技術としては全く新しい発想によって、COAX®カートリッジを開発し、多くのアプリケーション、ソリューション向けにご提供しております。COAX®カートリッジは、従来型のエジェクターと比較すると、小型かつエネルギー効率に優れ、また信頼性が高いエジェクターであります。これにより、柔軟でモジュール式の真空システムの設計が可能になりました。ピアブは、スウェーデンに本社を置き、世界50ヶ国以上に子会社と代理店を持つ国際的なネットワークを持った会社です。

コンタクト先:

Hala El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail:
hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい