Feedback

Choose your language

Close

パンをハンドリングできるサクションカップ

衛生的なサクションカップによる食品の安全なピックアップ

日付 2017/12/13

さまざまな形状とサイズで展開されるPiab の食品吸着用サクションカップ.

タビー(スウェーデン):Piab は、チョコレート(chocolatesから鶏肉にいたるまであらゆる食品を安全かつ衛生的に吸着するサクションカップ(food contact approved suction cupsを提供します。Piab の食品用サクションカップは分解せずに現場で洗浄が可能なので、自動洗浄システム内でも使用可能です。

材質はFDA および EU 1935規格に準拠しており、厳しい衛生基準を満たしています。また、塵や埃が溜まりにくいように設計されています。接続用のフィッティングはステンレススチール製またはプラスチック製から選択できます。清掃の簡易性を考慮して、ネジタイプはオネジを採用しています。サクションカップと接続フィッティングともに、一般的な金属検出機で検出可能です。

食品サクションカップは一部を除いてすべて青色で、食品業界で使用されるビジョン検査システムでの検出に適しています。透明なシリコン材質のサクションカップもありますが、こちらは金属検出非対応です。(transparent, non-detectable food contact silicone.)

数あるサクションカップの中で、楕円形タイプのサクションカップは小型で長方形の食品やフローパックに適しています。非常に薄いリップが、表面に凹凸がある食品に対しても優れたグリップ力を発揮します。また、安定したボディ部分は、高速アプリケーションにおいても製品吸着の安定をもたらします。

弱い負圧をかけるだけで、サクションカップのベローズは十分に圧縮することができるので、ベーカリー製品などの非常に繊細な食品を取り扱うのに最適です。製品範囲には、パンやベーカリー製品用に設計されたサクションカップ(cups designed specifically for bread and bakery productsが含まれ、デパンナーに使用する際にリテーナーと共に取り付ける事ができます。

会社情報

Piab 社は1951年に設立され、世界中の真空ニーズにおけるエネルギー効率、生産性、および作業環境を向上させるべく、革新的な真空ソリューションの設計に取り組んできました。世界最大のメーカー各社から信頼できるパートナーとして認められています。弊社が設計・製造した広範囲の真空ポンプ、真空アクセサリー、真空コンベアやサクションカップは、マテリアルハンドリングや工場の自動化プロセスにおける様々な場所で活躍しています。Piab では、まったく新しい真空技術である COAX® を採用しており、独自の製品やソリューションを随所で活用しています。COAX® カートリッジは、従来のエジェクターよりも小型で、高いエネルギー効率と信頼性を誇ります。搭載する機器に直接組み込むこともできます。このカートリッジにより、柔軟性の高いモジュール式の真空システムが実現します。2016年には、Piab はKenos とVaculex の2社を傘下としました。弊社は、約70か国に子会社や代理店を展開する、世界的な企業です。本社はスウェーデンにあります。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook(マーケティング・バイス・プレジデント兼コミュニケーション・マネージャー)

Tel:+46 (0) 8 630 25 74

E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい