Feedback

Choose your language

Close

Piab piCHIP

piCHIP - 組み込み・統合の簡素化

日付 2013/03/26

 

真空機器のリーディングサプライヤーであるピアブは、COAX®テクノロジーを用いた、導入が容易な統合型バキュームポンプpiCHIP(パイチップ)を発売しました。COAX®テクノロジーは、圧縮空気により真空を発生させるマルチステージ(多段式)エジェクターのコンセプト基づいた、最も効率性の高いエジェクター技術です。

軽量なpiCHIPは、様々な装置や基盤への表面実装が柔軟に行えます。圧縮空気接続口と真空接続口が同じ面に位置しておりますので自然な形で取り付けができます。生産工程上、より高い性能が必要な場合、モジュール化が可能なpiCHIPは、より速い応答性を得るために、非常に簡単に増設が可能です。

ほぼ無音で作動するpiCHIPは、クリーンルームなどの静粛性も求められる環境に最適です。クリーンルームでの作業の多い、医療や電子産業での使用に適しています。

piCHIP内部に使用されるCOAX®カートリッジは、独特の技術により、一般的な他のエジェクターと比較した場合、同じ消費空気量にて内部速度を2倍程度にし、およそ3倍の真空流量を発生させます。また、低いもしくは変動する供給圧力(1~6bar)においても、高い性能を発揮します。さらに、piCHIPは圧縮空気が供給されると直ちに真空を発生させ、圧縮空気を最大限に活用することで、従来のバキュームポンプよりも非常に少ないエネルギーにより動作します。

ピアブについて

1951年に創立されたピアブは、革新的な真空技術を持って、エネルギーの効率化、生産性の向上など、お客様の作業環境を改善に寄与し続けております。世界中のお客様の信頼できるパートナーとしてピアブは、自動マテリアルハンドリング、工場自動化工程等の用途向けに、バキュームポンプ、バキュームアクセサリー、バキュームコンベア、サクションカップを開発し、ご提供しております。ピアブは真空技術としては全く新しい発想によって、COAX®カートリッジを開発し、多くのアプリケーション、ソリューション向けにご提供しております。COAX®カートリッジは、従来型のエジェクターと比較すると、小型かつエネルギー効率に優れ、また信頼性が高いエジェクターであります。これにより、柔軟でモジュール式の真空システムの設計が可能になりました。ピアブは、スウェーデンに本社を置き、世界50ヶ国以上に子会社と代理店を持つ国際的なネットワークを持った会社です。

本社お問合せ先:

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい