Feedback

Choose your language

Close

真空エジェクター piPUMP 23

新型真空発生器 「piPUMP 23」

日付 2017/11/21

「piPUMP 23」は多機能ポンプ「piCOMPACT®23」の簡易バージョンです。

タビー(スウェーデン):Piab は包装品、鋼板、木材など、幅広い業界のオートメーション化された生産工程での使用を想定した強力な新型ポンプ「piPUMP 23」を発表します。この新型ポンプは、弊社の多機能ポンプ piCOMPACT®23と同等の真空性能・エネルギー効率性を備えています。「piCOMPACT®23」のように高度な制御機能は含まれていませんが、これらの機能を必要とせず、より低い価格帯の製品をお求めのお客様にとって適したポンプといえます。「piPUMP 23」は、1本または2本の COAX® SX12/SX42 多段真空エジェクターカートリッジを内蔵可能です。また、清掃・交換可能なフィルターをオプションで付属させることもできます。さまざまなアプリケーションに対応できるよう、ポンプは最大3箇所の真空接続口を構成することができます。

PiCOMPACT® プラットフォームから受け継いだ、Piab 独自技術の増幅ブローオフ機能(Amplified Blow-Off (ABO) feature)により、効率的で強力、そして省エネ効果の高いブローオフを実現します。これは、ブローオフ中にエジェクターの流路を閉じることにより、100%の圧縮空気がカップに流れ、非常に強力で効率的な真空破壊を行う機構です。より迅速な生産サイクルの実現に貢献します。この真空破壊機能は、手動の真空吊り上げ装置におけるカップ吸着位置の調整にも有効に活用できます。また、粉塵が多い環境でサクションカップを綺麗に保つ際にもこの機能が効果を発揮します。

シンプルで複雑な機能を省いた「piPUMP 23」は、箱のパレタイジング、鋼板や木材製品の荷積、仕分け、搬送などに使用されている真空搬送システムに簡単に導入可能です。

会社情報

Piab 社は1951年に設立され、世界中の真空ニーズにおけるエネルギー効率、生産性、および作業環境を向上させるべく、革新的な真空ソリューションの設計に取り組んできました。世界最大のメーカー各社から信頼できるパートナーとして認められています。弊社が設計・製造した広範囲の真空ポンプ、真空アクセサリー、真空コンベアやサクションカップは、マテリアルハンドリングや工場の自動化プロセスにおけるさまざまな場所で活躍しています。Piab では、まったく新しい真空技術である COAX® を採用しており、独自の製品やソリューションを随所で活用しています。COAX® カートリッジは、従来のエジェクターよりも小型で、高いエネルギー効率と信頼性を誇ります。搭載する機器に直接組み込むこともできます。このカートリッジにより、柔軟性の高いモジュール式の真空システムが実現します。2016年には、Piab はKenos とVaculex の2社を傘下に収めました。弊社は、約70か国に子会社や代理店を展開する、世界的な企業です。本社はスウェーデンにあります。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook(マーケティング・バイス・プレジデント兼コミュニケーション・マネージャー)
Tel:+46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

 

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい