Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT® MICRO

制御機能統合型エジェクターの新オプション

日付 2015/02/13

ピアブは、エネルギー効率に優れたCOAX®テクノロジーをベースにしたpiCOMPACT®シリーズに新しいオプションを2種類追加しました。このエジェクターは、制御機能統合型のマニホールド式であることが特徴です。

1つ目の新オプションは工業標準のM8 6ピンのコネクターオプションです。よりしっかりした接続になるので、引っ張られる力に強くなります。これはロボットアプリケーションなど移動および振動が伴うアプリケーションに適しています。2つ目の新オプションは「クリーンルーム」ハウジングを持つエアーバルブです。ユニットから空気やゴミがリークすることがほぼなくなります。このユニットは、厳しいクリーンルーム要件(より厳しいISOクラス)で使用することができます。ISO 14644規格などの要件を満たすことが要求されるなどに適します。

piCOMPACT®シリーズは従来のエジェクターより小型で軽量であり、真空ハンドリングシステムの総重量を削減します。この革新的な設計により、真空システムをより迅速に稼働させて生産能力を高めることができます。

piCOMPACT®真空エジェクターは、非常に低い供給圧力または超高真空レベルを必要とするシステムを含め、様々なシステムに合わせて幅広い選択肢が用意されています。さらに、コンパクトなエジェクターは、変更を加えることなく既存の生産ラインに簡単に組み入れることができ、個々の製造ニーズを満たすように容易に構成することができます。

会社情報

Piab 社は1951年に設立され、世界中の真空ニーズにおけるエネルギー効率、生産性、および作業環境を向上させるべく、革新的な真空ソリューションの設計に取り組んできました。世界最大のメーカー各社から信頼できるパートナーとしてPiabが設計製造した広範囲の真空ポンプ、真空アクセサリ、真空コンベアや吸引カップは、マテリアルハンドリングや工場の自動化プロセスにおける様々な場所で活躍しています。Piabは、まったく新しい次元の真空テクノロジのCOAX® を、オリジナル製品やソリューショで使用しています。COAX® カートリッジは、従来のエジェクターよりも小型で、高いエネルギー効率と信頼性を備え、機器に直接組み込むことができます。 このカートリッジにより、柔軟性の高いモジュール式の真空システムが実現します。弊社は、約70か国に子会社や代理店を展開する、世界的な企業です。本社はスウェーデンにあります。 

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
電話:+46 (0) 8 630 25 74
電子メール:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい