Feedback

Choose your language

Close

piGRIP®真空ポンプで吸引カップ

COAX® in piGRIP®による局所吸着

日付 2013/06/03

小型ポンプの分散型真空システムによる高速応答

真空機器のリーディングサプライヤーであるピアブは、特許取得技術であるCOAX®とpiGRIP®を組み合せた新しい分散型真空装置を発表しました。COAX®は、圧縮空気を用いて真空を生成するマルチステージ方式に基づく、最も効率性の高いエジェクター技術です。

分散型方式であるCOAX® in piGRIP®は、小型の部品やワークを移送する際の、条件の厳しい(リークが発生しやすい/高速性等の)アプリケーションに最適です。例えば、袋物の取り扱いや袋の開封、小型の箱のパレタイジングに適しており、食品・消費・化粧・製薬などの産業に多く見られます。

サクションカップによる、ワークの搬送・保持をするための真空システムは、分散型方式もしくは集中型方式により構築できます。分散型の真空システムにおける真空は、吸着が行われる各箇所にて生成されるため、高速応答性・ワークの迅速な脱着・(リークが無い場合の)高い安全性・ほぼリークが無い状態での真空流量の高効率性などの優位点が有ります。

様々なタイプが存在するため、特定の仕様を満たすサクションカップの選定には、piGRIP®プログラムが利用できます。構成されたユニットとプロファイルマウントキットにより、標準的な射出成形品に取り付けることもできます。組立時の高さ寸法の低さと、特定の設置方法により、装置上のスペースを節約することができます。

システムの生産性と信頼性を向上させる、バキュームスイッチやブローオフバルブなどの付属品は、補助真空ポートに取り付けることができます。

ピアブについて
1951年に創立されたピアブは、革新的な真空技術を持って、エネルギーの効率化、生産性の向上など、お客様の作業環境を改善に寄与し続けております。世界中のお客様の信頼できるパートナーとしてピアブは、自動マテリアルハンドリング、工場自動化工程等の用途向けに、バキュームポンプ、バキュームアクセサリー、バキュームコンベア、サクションカップを開発し、ご提供しております。ピアブは真空技術としては全く新しい発想によって、COAX®カートリッジを開発し、多くのアプリケーション、ソリューション向けにご提供しております。COAX®カートリッジは、従来型のエジェクターと比較すると、小型かつエネルギー効率に優れ、また信頼性が高いエジェクターであります。これにより、柔軟でモジュール式の真空システムの設計が可能になりました。ピアブは、スウェーデンに本社を置き、世界50ヶ国以上に子会社と代理店を持つ国際的なネットワークを持った会社です。

本社お問合せ先:

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい