Feedback

Choose your language

Close

Vaculex®による手荷物処理

助力装置を利用する荷物吊り上げソリューション

日付 2018/01/24

Vaculex®真空リフターは、空港や港での荷物の積み下ろし作業に貢献します。

タビー(スウェーデン):人間工学的観点から設計されたVaculex®は、空港や港での手荷物や貨物の取り扱いを効率的に行うソリューションを提供し、怪我を最小限に抑え、安全性を最大限に高めます。真空技術を利用する助力装置によって、作業者の身体的負担を大幅に緩和することができます。

Vaculex®はこれまで、世界中の約500の施設や60以上の空港で導入実績があり、貨物ハンドリングシステムの効率性と生産性向上に貢献してきました。特に「Vaculex®TP」は、航空業界の迅速な貨物処理に適しています。Vaculex®リフターは、新たな貨物ハンドリングシステム設計に組み込むことはもちろん、既存施設に導入することもできます。人間工学に基づいたユーザーフレンドリーな設計で、重い物を持ち上げる作業における背中や腰への負担を軽減します。

Vaculex®リフターの真空源には電気式真空ポンプが採用されています。作業者は反復運動による疲労障害を引き起こす心配をせずに、小包、箱、バッグ、スーツケースなどのワークを簡単に持ち上げて移動させることができるようになります。

真空リフター導入時は、最大限有効活用できるよう正しい使用方法の説明をします。この真空リフターは、空間的に制限された場所にも柔軟に設置対応することができます。

リモコン、騒音低減フード、自動省エネシステムなどの各種スペアパーツやアクセサリーなどもアフターサポートとして提供できますので、お客様はVaculex®リフティングソリューションを導入後も安心してご使用いただけます。

会社情報

Piab 社は1951年に設立され、世界中の真空ニーズにおけるエネルギー効率、生産性、および作業環境を向上させるべく、革新的な真空ソリューションの設計に取り組んできました。世界最大のメーカー各社から信頼できるパートナーとして認められています。弊社が設計・製造した広範囲の真空ポンプ、真空アクセサリー、真空コンベアやサクションカップは、自動マテリアルハンドリングや工場の自動化プロセスにおける様々な場所で活躍しています。Piab では、まったく新しい真空技術である COAX® を採用しており、独自の製品やソリューションを随所で活用しています。COAX® カートリッジは、従来のエジェクターよりも小型で、高いエネルギー効率と信頼性を誇ります。搭載する機器に直接組み込むこともできます。このカートリッジにより、柔軟性の高いモジュール式の真空システムが実現します。2016年には、Piab はKenos とVaculex®の2社を傘下としました。弊社は、約70か国に子会社や代理店を展開する、世界的な企業です。本社はスウェーデンにあります。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook(マーケティング・バイス・プレジデント兼コミュニケーション・マネージャー)

Tel:+46 (0) 8 630 25 74

E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい