Feedback

Choose your language

Close

Vacuum ejector piCOMPACT®23

強化されたブローオフによりエネルギー効率を改善

日付 2016/07/06

真空エジェクター「piCOMPACT®23」では、改良されたインテリジェントなブローオフ機能により、エネルギー効率を改善します。

タビー(スウェーデン):Piab がプレミアム製品として提供する、多機能一体型の真空発生器プラットフォーム「piCOMPACT®23」では、特許を取得した独自のオプション機能が大幅に増強されました。それらの中でも2つのブローオフ機能は際立っています。これらは、いかなる用途でも高い電力効率で最適な真空状態を生み出せるよう、独自機能として特別に開発されました。

Piab 独自のブローオフ機能には特許取得済みのバルブが統合されており、吸引力や吸引速度、そして電力効率を向上させて生産サイクルの高速化に貢献します。また、作業者用のリフター式補助装置の位置決め時でサクションカップを一度浮かせたいなどの用途にも最適です。また、粉塵がある環境でサクションカップを清掃する際にもこの機能が効果を発揮します。

別の新しい独自のブローオフ機構は、特許取得済みのインテリジェント・ブローオフ(IBO)機能です。これは、真空状態が解除された段階で吸引を自動的にオフにする機能で、電力消費をさらに節減することができます。

Piab オートメーション事業部の Joseph Karbassi 副部長は、「増強されたブローオフ機能と IBO 機能は、共に真空発生器の電力効率を高めるよう設計されています。いずれの機能も piCOMPACT®23 に独自のもので、多機能一体(オールインワン)型真空エジェクタプラットフォームのお客様には、電力予算に大きな違いを生む装置として提供できるようになりました。それだけでなく、どのような用途でもベストな結果を生み出します」と述べています。

ブローオフ機能は、双安定(ラッチ式)オン/オフバルブ(緊急停止することが多いシステムや高価な物を扱うシステムに最適)や、特許取得済みの自己吸着制御機能(SAC:エジェクターが真空を発生させていない状態でサクションカップ内に減圧状態が発生した際に、それを巧みに検出して排除する)といった、他の追加機能とも互換性があります。

会社情報

Piab 社は1951年に設立され、世界中の真空ニーズにおけるエネルギー効率、生産性、および作業環境を向上させるべく、革新的な真空ソリューションの設計に取り組んできました。世界最大のメーカー各社から信頼できるパートナーとして認められています。弊社が設計・製造した広範囲の真空ポンプ、真空アクセサリー、真空コンベアやサクションカップは、自動マテリアルハンドリングや工場の自動化プロセスにおける様々な場所で活躍しています。Piab では、まったく新しい真空技術である COAX® を採用しており、独自の製品やソリューションの随所で活用しています。COAX® カートリッジは、従来のエジェクターよりも小型で、高いエネルギー効率と信頼性を誇ります。搭載する機器に直接組み込むこともできます。このカートリッジにより、柔軟性の高いモジュール式の真空システムが実現します。弊社は、約70か国に子会社や代理店を展開する、世界的な企業です。本社はスウェーデンにあります。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager

Tel:+46 (0) 8 630 25 74

E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい