Feedback

Choose your language

Close

機械式真空ポンプ

ホワイトペーパー:ポンプによる真空の発生

日付 2016/04/28

真空や負圧を発生させる方法は、非常に多くあります。エンジニアリングの観点からすれば、真空を発生させるために真空ポンプを使用する事は当然の選択ですが、 どのような種類のポンプが最も効率的かつ環境に優しいのでしょうか。

真空ポンプや真空発生器は、負圧を発生させます。真空ポンプにはいくつか種類があり、真空流量を発生させる性能も種類によって異なります。

このホワイトペーパーは、空気駆動式ポンプと機械式ポンプの違い、およびシングルステージエジェクターとマルチステージエジェクターの違いを説明しています。

詳細は、ホワイトペーパーをダウンロードしてご確認下さい。

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい