Feedback

Choose your language

Close

piSMART Industry 4

未来のスマート工場に向けて – piSMART® の導入

日付 2017/11/14

第四次産業革命(インダストリー 4.0)に向けて、 Piab は 「piSMART®」 を発表します。未来のスマート工場に向けて開発された、これまで以上にインテリジェントで、クラウド接続可能な弊社最新の技術です。

生産性を最適化し、エネルギー効率を最大限高めることを目的とした「piSMART®」製品は、携帯電話やその他携帯機器用のpiSMART®アプリケーションと連携する予定です。全てのプロセス・機器が自動化され、デジタルで管理される次世代の工場で活用できるよう、このアプリは、サイクルタイムやエネルギー消費量などのデータを収集するために利用します。

 

Piab AB © 2018 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい