Feedback

Choose your language

Close

重い木板の搬送

絶対の真理は存在するか?

日付 2016/04/26

時折市場から、「Piab の COAX® エジェクターは優れた製品で効率も良いが、粉塵環境で使用すると目詰まりしてしまうと予想され、残念ながら使用できない」という意見をいただきます。

その意見を聞く度に、疑問に思います。本当にそうでしょうか?私は、なぜ皆さんがそう考えるのか不思議に思います。他社製品のシングルステージエジェクターを過去に使用した経験からの意見なのでしょうか。 その一方で、その意見が間違っているとする見方や証拠もあります。真実はどちらなのでしょうか?あるいは、それは表裏一体の関係なのでしょうか?私達は、COAX® が粉塵環境で目詰まりを起こす事はないと確信していました。これまでにも粉塵環境で幾度となく運転してきたからです。しかし、一部の顧客からは別の意見が聞かれます。そこで Piab では実際に試験を行い、記録を事実として公開することに決めました。粉塵の量が少ないと試験の意味がないので、誰も作業しないであろうレベルまで粉塵の量を増やして試験することにしました。ここでは COAX® を使用して、目詰まりが起こる可能性やタイミングについて調べてみます。

生産装置よりも粉塵の多いテスト環境を準備し、結果を測定しました。すると、驚くべき結果が出ました。そこで私達はデモユニットを作成し、Piab にとって最も重要な展示会の 1 つ、Pack Expo 2015(ラスベガス)で展示する事に決めたのです。当時の結果は、YouTube 上で共有されています。

ぜひ下記のリンクから動画をご覧ください。 この結果が絶対とは言い切れませんが、一つの参考材料になると思います。 反対の意見がある事も事実です。今回の結果を通して、少しでも考えが変わっていただければ幸いです。

ホワイトペーパーには、弊社のエネルギー効率の高いマルチステージ真空エジェクターが粉塵による目詰まりに影響されてしまう理由や、それを上回るメリットについて説明がされています。

Josef Karbassi
Vice President Automation Division
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい