Feedback

Choose your language

Close

piLIFT® SMART

グローバル市場に    新型真空リフター「piLIFT®SMART」を   発表できたことを    大変嬉しく思います。

日付 2019/04/17

初めての試験や卒業、そして日々の生活の中で達成したことなど、
誰しも人生を振り返れば達成感を感じる瞬間があるかと思います。

仕事に関しても同様で、私はこのたび世界市場でインダストリー4.0対応の真空リフターを発表できたことを大変嬉しく思っています。

重い物を持ち上げる作業を補助する真空リフターを以前から販売しておりましたが、今、私たちは次のステップを踏み出して、お客様をさらに支援したいと考えています。新型真空リフター「piLIFT®SMARTは、さまざまなワークに即座に対応し、ユーザーにとってさらに人間工学的に設計されています。同時に、データを収集して記録します。
Webプラットフォームにログインすれば、プロセス統計や分析データをすぐに利用でき、作業改善に役立てることができます。

人間工学はPiab真空リフターにとって最も重要です。piLIFT® SMARTは、あらゆる面で、人間が自然な動きで操作できるよう設計されています。ハンドルは利き手にかかわらず使用可能で、手を保護するハンドガードが付いています。
側面からのワーク吸着、ワークの回転(地面と平行)が可能です。そのほか、多段階のスピード調整機能、最小限に抑えられた駆動音など、piLIFT® SMARTはユーザーが快適に使用できるよう設計されています。

展示会でpiLIFT®SMARTを見る機会があったなら是非ご感想をお聞かせください。また、インダストリー4.0対応の真空リフターに興味がございましたら、お問い合わせください。

 

 

 

David Collins
Vice President Ergonomic Handling Division
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい