グリッピングストーリー
2019/12/12 , posted by haytak@piab.com
すべてのストーリーには始まりがあります。piSOFTGRIP®のストーリーは、Piabの情熱から始まりました。
PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!
ピアブのブログにようこそ!
最新の革新的な真空ソリューションをお知らせします。:世界中で活躍するいろいろな真空ポンプ、エジェクター、バキュームコンベア、サクションカップなど、FAに関する情報をお届けします。
毎月定期的に2回ほど公式コメントを配信します。また、弊社の営業部門、開発部門、マーケティング部門などのピアブ関係者が投稿者となり、随時、情報を配信いたします。
お見過ごしないよう、本日より購読してみましょう!
2019/12/12 , posted by haytak@piab.com
すべてのストーリーには始まりがあります。piSOFTGRIP®のストーリーは、Piabの情熱から始まりました。
2019/11/14 , posted by haytak@piab.com
コボットは人間と機械が協力して働ける環境を実現します。それを成功させるためにも、コボットにはクレバーなアームエンドツール(EOAT: End-of-arm tools)が必要になります。
2019/09/27 , posted by haytak@piab.com
製造現場で作業するときは、常に安全を第一に考えるべきです。しかし、インダストリー 4.0に対応したオートメーション化された製造現場であるなら、ハイヒールを履いた状態でも粉体を搬送することが可能です。
2019/05/15 , posted by haytak@piab.com
準備が必要かどうかにかかわらず、私たちはあらゆるお客様のためのソリューションを用意しています。
2019/04/17 , posted by haytak@piab.com
初めての試験や卒業、そして日々の生活の中で達成したことなど、 誰しも人生を振り返れば達成感を感じる瞬間があるかと思います。
2018/09/26 , posted by haytak@piab.com
Kenos®が傘下に入ってから2年が経過し、Piabはオールラウンダーグリッパー「Kenos® KCS」を開発しました。
2018/06/20 , posted by anelan@piab.com
Interesting times, things are moving faster, into new areas.
2018/06/01 , posted by anelan@piab.com
It is fascinating when you realize that you have developed the right product and the right functionality for the market and customer, even before all of the interest around industry 4.0 came to light.…
2018/05/04 , posted by anelan@piab.com
I would say today more than ever before, companies think about the employees' happiness, well-being and how to support and improve them in their daily job.
2018/03/23 , posted by anelan@piab.com
It is a lot of presentations, talks and articles around Industry 4.0 which is the fourth industrial revolution in manufacturing and industry.
2017/07/12 , posted by hayato.takamori@piab.com
中国は成長市場であり、弊社は中国支社の売上を今後さらに強化していきたいと考えています。昨年、私達はアジア地区マネージャーを新たに募集していました。
2016/12/21 , posted by anelan@piab.com
2016 年も残すところ数日となり、2017 年は目前です。良い機会なので、今回は今年1年間のPiabの活動を振り返ってみようと思います。
2016/09/01 , posted by hayato.takamori@piab.com
私の担当はマーケティングとコミュニケーションですが、デジタル革命が進み、仕事内容も大きく変化しました。
2016/06/23 , posted by anelan@piab.com
取り扱う製品に高度な機能が搭載されており、製品に関する知識がとても重要となる企業は、どのような社員教育を行っているのでしょうか。
2016/05/18 , posted by anelan@piab.com
Piab では、作業環境を改善するためのソリューションを提供することで、作業環境における数々の問題に対処してきました。1 つの例は、製品の真空搬送です。
2016/04/26 , posted by anelan@piab.com
時折市場から、「Piab の COAX® エジェクターは優れた製品で効率も良いが、粉塵環境で使用すると目詰まりしてしまうと予想され、残念ながら使用できない」という意見をいただきます。
2016/04/15 , posted by anelan@piab.com
私が仕事で真空を扱っていると話をすると、時折笑われてしまう事があります。「真空(無)を作る事が仕事になるのか」という意見を多くいただくからです。良い反応はあまり返ってきません。
2016/03/30 , posted by anelan@piab.com
Piab は、医薬品業界や食品業界に向けて、錠剤自動搬送専用の真空搬送装置を開発しました。
2016/03/16 , posted by anelan@piab.com
リーズナブルな価格の部品で、信頼性の高い自動真空システムを標準的な産業アプリケーション向けに構築する事は可能か? Piabは数年前からこの課題に取り組んできました。
2016/03/01 , posted by anelan@piab.com
A big question in the industry is, and has been, what type of pump to use with the conveyor.
2016/02/10 , posted by anelan@piab.com
Regardless of whether a system is used to pick up cartons of food or consumer products, large metal sheets or tiny electronics components, the speed at which that system is working will impact the pro…