Feedback

Choose your language

Close

chicchi di caffè

Un'azienda globale produttrice di caffè e tè migliora le condizioni di lavoro per gli operatori ed aumenta la produttività.

Scenario

Un'azienda globale produttrice di caffè attiva in più di 80 paesi, necessita di convogliare il caffè dal macinatore verso il setaccio. Ogni volta che c'è stata una sosta al macinino c'era una grande quantità di caffè che doveva essere recuperato. Gli operatori hanno dovuto spostare il caffè tre piani sopra il punto di partenza. Gli ingombri sono stati elevati e ha richiesto molto tempo. Anche il peso dei sacchi è stato elevato e l'operazione è stata pesante per gli operatori. La distanza dall'uscita del macinatore al setaccio sono di 9 metri verticale e 5 metri orizzontale.

Soluzione

Il primo passo è stato quello di aggiungere un conveyor piFLOW®p. Al momento, l'azienda ha un solo tipo di caffè. Con la crescita del business , hanno aggiunto un altro tipo di caffè al macinatore e ora utilizzano due trasportatori in depressione per setaccio.

Per questa applicazione si utilizzano due unità piFLOW®p nella configurazione seguente:P.VC2.P4.38.7.F.EP.QSS.0.FR.

Abbiamo anche installato una pompa piPREMIUM 400, una staffa per il montaggio a parete, due valvole DN 50, e una valvola Vortex (deviatore speciale a due vie), e anche una stazione di alimentazione.

Risultato

Con la soluzione Piab, il processo risulta notevolmente agevolato e il cliente incrementa la propria produttività, con minori fermi macchina e anche gli operatori risultano più efficienti in quanto non dovranno più trasportare i sacchi di caffè al terzo piano.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci