Feedback

Choose your language

Close

SuccessStory BatteryManufacturer

Un produttore di batterie fa passi da gigante con i generatori di vuoto Piab

Scenario iniziale

MechTek Engineering Consultancy Ltd è un'azienda operante nel settore dell'ingegneria meccanica che si occupa di progettazione e assistenza diretta.  Recentemente ha ricevuto l'incarico di progettare e realizzare una linea di produzione completa. L'azienda doveve realizzare una linea di produzione che le permettesse di produrre batterie di diverse tipologie e formati. Questo comportava la necessità di una linea dotata di un sistema di pick & place robotizzato con un eiettore per la generazione del vuoto per la presa dei differenti terminali della batteria, il tutto senza cambiare dispositivo di presa per minimizzare i tempi di fermo macchina. Un'ulteriore criticità era rappresentata dalla varietà delle dimensioni e dalla finitura degli stessi morsetti della batteria.

Il pick & place doveva essere eseguito in contemporanea su 6 morsetti; l'organo di presa era una serie di tubi in metallo in cui vengono innestati morsetti, permettendo di effettuarne il sollevamento. L'eiettore per la generazione del vuoto doveva sopperire ai trafilamenti attorno ai morsetti e avere sufficiente portata aspirata in modo da riuscire ad aspirare i morsetti nel caso ci fosse una grossa perdita per il mancato prelievo di uno della serie. Non solo: c'era bisogno di un generatore di vuoto compatto e leggero che potesse essere spostato con il robot e gestito anche da operatori inesperti.

Soluzione

La tecnologia degli eiettori per la generazione del vuoto COAX® Piab è un metodo intelligente e conveniente per creare il vuoto ed è risultata la soluzione ideale per questa applicazione. Utilizzando l'holder in alluminio per facilitare il montaggio e le connessioni, si è optato per le cartucce COAX® MIDI Si32-3.  Le cartucce Si, infatti, offrono una portata superiore al necessario che consente di compensare la perdita attorno ai morsetti della batteria.

Risultato

La soluzione Piab ha soddisfatto appieno le aspettative del cliente. Con un sistema di generazione del vuoto installato per ogni morsetto, un eventuale prelievo non riuscito non comporta alcun effetto negativo sugli altri terminali della batteria. Il consumo di energia è stato ridotto al minimo perché in questo sistema gli eiettori per la generazione del vuoto sono attivati da una valvola solo in caso di necessità.  La manutenzione è stata particolarmente agevole anche per gli operatori inesperti, che non hanno incontrato alcuna difficoltà nel rimuovere le cartucce COAX® per effettuarne l'ispezione. Il design in linea degli eiettori per la generazione del vuoto ha consentito di realizzare un sistema poco sensibile alla polvere, e la loro leggerezza ha permesso un posizionamento diretto sulla testa del robot, con un conseguente incremento della produttività della macchina, avvicinando la generazione del vuoto al punto di utilizzo. Inequivocabile il commento di Patrick Brown di Mechtek Engineering Consultancy Ltd: "Funziona che è un piacere!".

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci