Una grande azienda polacca specializzata nella produzione della gomma riscontrava problemi con gli alti costi di manutenzione alle pompe per vuoto meccaniche su presse ad iniezione per la produzione di guarnizioni in gomma. Inoltre, le pompe meccaniche mantengono un livello di vuoto adeguato necessario per il processo di produzione.
La nuova pompa per vuoto deve essere facile da pulire e riparare garantendo nel contempo un livello di vuoto affidabile e facilmente regolabile. Costo del servizio (manutenzione) dovrebbe essere ad un livello accettabile. Piab ha offerto la pompa P6010 con due cartucce Xi40-3 COAX®, una ulteriore cartuccia Xi40-3 COAX® e un filtro per vuoto.
Le dimensioni della pompa per vuoto Piab e la modularità permette una facile pulizia con un aumento della capacità della pompa rispetto alla vecchia pompa meccanica. Il controllo più semplice del livello di vuoto influenza positivamente il processo di produzione incrementando la ripetibilità del loro prodotto. Inoltre, ora è disponibile più spazio tra le macchine in conseguenza allo smantellamento delle vecchie pompe meccaniche. Inoltre è migliorata la sicurezza dei lavoratori e l'ambiente di lavoro.