Feedback

Choose your language

Close

Tectubes

Produttore di tubetti riduce il consumo energetico grazie all’impiego di un conveyor

Premessa

Tectubes, un’azienda Svedese che produce tubetti per l’industria alimentare, farmaceutica e cosmetica, aveva la necessità di una soluzione di trasporto che potesse ridurre i fermi macchina ed i costi di manutenzione. Al fine di incrementare la cadenza produttiva, l'Azienda era alla ricerca di un sistema più efficiente per la distribuzione del granulo plastico.

Soluzione

Al fine di ottimizzare il processo di produzione, la Tectubes ha sostituito il proprio sistema di trasporto meccanico con uno in depressione prodotto dalla Piab.

Risultato

Il conveyor IC, bastato sulla tecnologia COAX®, permette di raggiungere alte prestazioni e di consumare il 25% in meno di energia delle pompe tradizionali. Dal momento in cui il nuovo sistema è stato installato, i costi energetici e per la manutenzione della Tectubes si sono ridotti drasticamente. Inoltre è stata incrementata la produttività grazie all'affidabilità di una macchina che lavora senza interruzioni impreviste.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci