Feedback

Choose your language

Close

Vaculex TP al centro di distribuzione di Jysk

Miglioramento dell'ambiente di lavoro al Centro di Distribuzione di Jysk

Scenario

Jysk è una catena internazionale di vendita al dettaglio di casalinghi e conta circa 2.500 punti vendita in 49 Paesi nel mondo. L’organico complessivo è di quasi 22.000 dipendenti. Il centro di distribuzione di Jysk a Nässjö, Svezia, e quello di Uldum, Danimarca, si affidano alle soluzioni di sollevamento Vaculex per dare vita a un ambiente di lavoro ergonomico, produttivo e salutare.

Il centro di distribuzione di Nässjö registrava un numero elevato di assenze per malattia, molte delle quali prolungate. Tali assenze erano spesso dovute a lesioni da carico della schiena e delle spalle provocate dal sollevamento di troppe scatole voluminose e pesanti.

Soluzione

Per semplificare il processo di depallettizzazione e prelievo degli ordini è stato installato Vaculex® TP.

Risultato

Ora Jysk adotta le soluzioni Vaculex® per la depallettizzazione e il prelievo degli ordini in modo da migliorare l’ambiente di lavoro e incrementare la produttività. Le assenze per malattia si sono ridotte dall’8 – 9% al livello minimo mai registrato del 3%! Inoltre, le soluzioni Vaculex® hanno consentito al personale di lavorare in aree in cui in passato non potevano lavorare a causa del numero eccessivo di sollevamenti gravosi. Il centro di distribuzione di Nässjö è diventato un luogo di lavoro molto più stimolante, con un ambiente più ergonomico per tutti.

Michael Edh, Responsabile di Produzione: “Dato il continuo e pesante lavoro di sollevamento, questo non era un ambiente di lavoro stimolante. Ma adesso la situazione è cambiata!”

Josephine Rogebrant, operatrice che utilizza Vaculex® TP: “Prima era un lavoro soltanto per uomini forzuti. Ora può farlo chiunque”.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci