Feedback

Choose your language

Close

portrait polish turntable

La soluzione integrata COAX® semplifica processi di automazione complessi

Scenario

Una multinazionale produttrice di mobili d'arredamento ha riscontrato problemi di instabilità di presa durante le operazioni di rettifica. Il sistema era basato sulla produzione continua di vuoto attraverso una pompa meccanica collegata ad una piattaforma girevole. Inoltre, il sistema doveva essere sufficientemente versatile da poter gestire tutti i tipi di superfici curve. In aggiunta, l'azienda aveva un problema con la fornitura del vuoto alle testine rotanti a causa dell'elevato diametro del tubo in aspirazione e a causa della scarsa affidabilità del complicato sistema di controllo di cui era equipaggiata la pompa del vuoto meccanica. La pompa per vuoto centralizzata era a 2 metri di distanza dalla piattaforma girevole con una sezione del tubo in aspirazione pari a 1 ½ ".

Soluzione

Piab ha offerto una soluzione di generazione del vuoto decentralizzato ad alta efficienza energetica integrando cartucce Si32-3 MIDI COAX®  e ventose piGRIP® per ogni testa rotante sulla piattaforma girevole con filtri per vuoto. Sono state scelte cartucce Si in quanto possono compensare eventuali trafilamenti sulle testine rotanti.

Risultato

Decentralizzando la generazione del vuoto è stato semplificato il sistema di controllo, trasferendolo direttamente alle piattaforme girevoli. Questo ha permesso di ridurre sia la lunghezza che il diametro dei tubi di alimentazione. Inoltre, l'uso di accessori per il vuoto PIAB ha ridotto significativamente la rumorosità rispetto alla pompa meccanica. La soluzione PIAB ha inoltre ridotto i costi del sistema di aspirazione del 60%  ed il consumo di energia è diminuito del 30%. Grazie all'utilizzo di ventose Piab piGRIP®, l'azienda è riuscita a lavorare in modo efficiente con le parti di forma irregolare, regolando l'altezza di ventose (ad esempio, da soffietti da 3 ½ a soffietti da 1½). L'alta rigidità dei soffietti ha incrementato significativamente la stabilità di presa durante le operazioni di rettifica.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci